请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54240-Q1 尊敬的团队:
客户希望在汽车应用中设计12~24Vin 至12Vout/2A。 我发现 TPS54240-Q1可在100%占空比下运行。
我想与您再次确认12Vin 至12Vout/2A 满负载应用中的输出电压降。 谢谢。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
客户希望在汽车应用中设计12~24Vin 至12Vout/2A。 我发现 TPS54240-Q1可在100%占空比下运行。
我想与您再次确认12Vin 至12Vout/2A 满负载应用中的输出电压降。 谢谢。
此致、
本