This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 激光驱动器 IC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932884/laser-driver-ic

主题中讨论的其他器件:TPS92200

尊敬的先生:

我们有一个采用 CW 运行的14引脚蝴蝶封装 DFB 激光器、最大电流为600mA。

我们希望在 APC 模式下使用此激光器。

您能否为我们提供用于此操作的兼容激光驱动器 IC?

此致

Sruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sruthi、

       您能否为您的应用提供更详细的要求? 基本上、您可以咨询 TPS92200、请告诉我这是否符合您的要求?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已查看数据表。 它主要用于 LED 驱动、我需要用于在 CW 模式下驱动激光的 IC 以及自动电源控制操作。
    请给出建议。
    请按如下方式查找激光链路的数据表:
    此致
    CH.Sruti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH.Sruti、

      我推荐使用 TPS92200、它是一款4V 至30V 的降压拓扑 LED 驱动器、可提供高达1.5A 的输出电流、满足您的要求。

    BR

    肖恩