请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92200尊敬的先生:
我们有一个采用 CW 运行的14引脚蝴蝶封装 DFB 激光器、最大电流为600mA。
我们希望在 APC 模式下使用此激光器。
您能否为我们提供用于此操作的兼容激光驱动器 IC?
此致
Sruti
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生: