This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:限流器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931821/bq77915-current-limiter

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ77905

大家好、我正在设计10S BMS、想要包含5A 的限流器电路、如果我可以使用 CHG/DSG NMOS 或必须连接单独的 NMOS、请为我提供指导?

在何处连接分流电阻以及如何为栅极供电?

我正在使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要配置电流限制功能或 OCD、必须调整感测电阻 Rsns 的值。 在本示例中、它是图底部的1m Ω 电阻器。 要查看该计算的说明、请参阅 数据表的第10.2.2.1节。 具体而言、请按照步骤2操作。 该故障将利用 CHG 和 DSG 引脚、不需要任何额外的组件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的最大持续充电电流为5安

    最大 持续充电电流为20安

    放电过流保护:60A

    我在上述电流条件下没有找到任何 Rsns 值、因此需要您的帮助请建议解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要计算 Rsns 值、请按照我之前的帖子中的说明进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复、

    请检查我的前言。 问题再次、充电电流和放电电流均由 OCD1和 OCC 通过测量 Rsns 两端的电压进行控制。

    我正在使用7791501、对于该器件、OCD1固定阈值为35mV、OCC 固定阈值为20mV。

    我计算出的充电电流5A 的 Rsns 值为4m Ω、如果使用 4m Ω 作为 Rsns 电阻、则放电电流受 OCD1限制在8.75A、但我们需要大约20A、这是我面临的问题...

    反之亦然(如果我根据20A 的放电电流调节 Rsns 值(1.75m Ω)、则该 Rsns 值不适合用于限制5A 的充电电流、因为1.75m Ω 的 Rsns 值可提供11.43A 的充电 FET 截止值。

    1. 上述问题的解决方案是什么?

    2.我们可以更改阈值吗?

    我们可以禁用 OCD1吗?

    4.我们可以通过控制 CTRC 引脚来控制充电电流吗?

    5.在我设计具有两个7791501 IC 的10S BMS 时,我们是否可以使用上部器件控制充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有电流保护均由 Rsns 配置。 因此、您必须选择一个值。 通常、我们选择 OCD1值来确定 Rsns 值。

    电压阈值是固定的、无法重新编程。  

    不能在禁用所有电流保护的情况下禁用 OCD1。  

    是的、充电电流由 CTRC 引脚控制。 它是 CHG 引脚的直接继电器。 CHG 引脚控制充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案不是令人满意的、我们需要解决方案来限制充电和放电电流。

    一个简单的问题:使用此 IC 是否可以将充电电流限制在5安、将放电电流限制在20安?  

    如果是、则提供解决方案。

    如果没有、您(TI)能否根据我们的要求为 IC 提供已编程的阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尚未完成我们每一种配置的计算、但 BQ7791501版本似乎无法满足此要求。 您必须仔细检查我们的器件并计算 OCD 和 OCC 所需的 Rsns 值。 如果其中一种配置导致两种保护的 Rsns 值相同、则应满足您的要求。  如果不需要电池平衡、您也可以查看我们的 BQ77905配置。  

    在大多数情况下、您必须选择一个电流故障具有更高的优先级、并根据该值确定 Rsns 值。

    我们确实会进行自定义编程配置、但存在最低的业务案例。 如果您希望继续使用该选项、请联系您的 TI 销售代表。