This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29706:BQ29706用于2S 配置中的磷酸铁锂电池以及电池平衡

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200, BQ2962, BQ2961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928568/bq29706-bq29706-for-lithium-iron-phosphate-battery-in-2s-configuration-and-cell-balancing

器件型号:BQ29706

您好!

我想将 BQ29706和 BQ29200用于2S1P 磷酸铁锂(LFP)电池配置。 我对此有几个问题:

Q1:由于 LFP 的电压上限为3.65V、我可以使用 BQ29706 (OVP=3.85v)进行电池保护吗?

Q2:如果是、我能否通过添加 Q1中使用的两个类似配置将此配置扩展到2S1P?

Q3:BQ29200 (2节电池平衡 IC)是否 可用于 Q2中所用配置的电池平衡? 但是、由于我要使用 的电池是标称电压为3.2V 的 LFP 电池、因此 IC BQ29200的电压为4.2V。 由于 IC BQ29706已经具有过压保护功能、因此该 BQ29200是否可以用于平衡而不使用其过压保护功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:  

    为2P 配置堆叠2个 BQ29706非常复杂。 您需要考虑如何处理每个器件的 V-以及如何组合输出。 我们以前从未见过此实现。 按电压计算、3.85V 适用于 LFP。  

    BQ29200可以平衡未受保护的电池(保护器的电池侧)、因此它具有稳定的接地。  

    谢谢、此致、  

    桑迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    在回复句子"要为2P 配置堆叠2个 BQ29706是棘手的问题"中、您是指2S 而不是2P。

    Dilip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:  

    是的、我想说2S...

    谢谢、  

    桑迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、Dilip、  

    我正在考虑完全相同的做法、为2s 提供平衡和保护。  当您说处理输出和 V-比较棘手时、这是否因为您预计只会尝试使用一组 FET?  如果每个电路都有自己的一对 FET、那么不是每个电路都可以独立工作。、不知道另一个电池?

    非常感谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您是否介意提供工程图? 两组 FET 都需要位于接地线上。  

    谢谢、此致、  

    桑迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    很抱歉耽误您的时间-请参阅数据表中简化版式的修改版本。  每个电路似乎都是自包含的。  我可能错过了一些非常明显的东西...

    下面的布局显示了两个左侧电池为氯化锂或氯化锂原电池的拟议拓扑。

    我们的负载放置在红色和黑色端子之间。  黄色端子仅用于电压监控。  我们不需要电池平衡、因为 LiSCl 电池将决定高电流电池上的终端电压。

    非常感谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我假设如果您要单独连接单元格、这可能起作用。 我担心如果一个器件处于故障模式而另一个器件处于故障模式、会发生什么情况。  

    您是否了解过我们的一些2S 保护器? 这些可能更适合。 我建议查看 BQ2961或 BQ2962系列。 此外、您还可以使用 BQ29200并禁用电池平衡。