您好!
我的输入电压为12V、buck1的 O/p = 3.3V、buck2 = 2.5V、buck3 = 1.8V。
1.在启动过程中,Buck1的 EN 切换,我已经检查了大约500mV 的输入纹波。
2.当我检查数据表时、有两种 PFM 和 PWM 模式。 在轻负载条件下、它将是 PFM 模式。
图中显示了从 PFM 模式到 PWM 模式的转换。
LOW_P 引脚被下拉至接地。
5.负载已连接。
问题:
1.Buck1输出电压大约为1.8V、但应为3.3V。(已交叉验证电阻)
BUCK2和 BUCK3被关闭。
我们想知道它为什么处于 PFM 模式以及如何更改为 PWM 模式。 LOW_P 引脚是否有任何关系?