This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:PFM 模式错误。

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930921/tps65251-pfm-mode-error

器件型号:TPS65251

您好!

我的输入电压为12V、buck1的 O/p = 3.3V、buck2 = 2.5V、buck3 = 1.8V。

1.在启动过程中,Buck1的 EN 切换,我已经检查了大约500mV 的输入纹波。  

2.当我检查数据表时、有两种 PFM 和 PWM 模式。 在轻负载条件下、它将是 PFM 模式。

图中显示了从 PFM 模式到 PWM 模式的转换。

LOW_P 引脚被下拉至接地。

5.负载已连接。

问题:

1.Buck1输出电压大约为1.8V、但应为3.3V。(已交叉验证电阻)

BUCK2和 BUCK3被关闭。

我们想知道它为什么处于 PFM 模式以及如何更改为 PWM 模式。 LOW_P 引脚是否有任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Ashwin  

    您可以向我发送原理图和布局文件吗? PDF 格式正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到所附的原理图图像。 有关布局文件的内容、我将在从布局人员处获取时共享。

    此致、

    Ashwin S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Ashwin  

    原理图屏幕截图不清楚、我没有看到补偿电路。  

    您能否向我发送清晰完整的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已将 COMP 电路的清晰图像附在后面。

    此致、

    Ashwin S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Ashwin  

    一些意见:  

    1.建议更改补偿电路:  

    更改了 C43=4.7nF、R79=20k Ω。  

    2、测量 Vout1、LX1波形并放大。  

    请仔细检查布局中 C180、C192、C181的位置、它们应靠近 VIN_BUCK1/2/3引脚放置。  

    如果没有、请在 布局中的每个 VIN_BUCK1/2/3引脚附近添加一个10uF 电容器、然后再次测试。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我们已经对 C43和 R79进行了调优、电路板开始上电、然后再次关断。

    此致、

    Muthukumar Paramasivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Paramasivam  

    您可以给我发送一些波形吗? 包括 VIN1引脚电压、Vout1、LX1和放大。