This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709-Q1:TPS709-Q1是否支持汽车负载突降(34V)

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932797/tps709-q1-can-the-tps709-q1-supports-automotive-load-dump-34v

器件型号:TPS709-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS709

符合通用电机的 GMW 3097。 它要求负载突降@ 34V Ri 2欧姆10脉冲间隔15秒。

我们已将33.7V @400ms 施加到 IN 引脚。 数据表中列出了最大32V 的电压。

该部件是否可以处理34V 负载突降?

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:  

    TPS709可接受32V 的最大输入电压、并且为了处理一个高于32V 的负载突降、我建议添加瞬态电压抑制器(TVS)来将负载突降电压低于32V。  

    此致、  
    Jason Song