您好、先生、
客户将 CSD17308用于超级电容器应用、目前存在以下问题:
1.这是客户的原理图、R3和 C11是软启动功能、但由于在达到 Vth 电压之前已经有2A 的能量、这个因素是否会导致 MOS 损坏?
如果有任何建议或想法、敬请告知。
请参阅下面的波形。
图1 (具有 C11_Cap)
CH1:栅极电平
通道2:VDS
通道3:浪涌电流
图2。 (取下 C11帽)
CH1:Vgate 电平
通道2:VDS
通道3:浪涌电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
客户将 CSD17308用于超级电容器应用、目前存在以下问题:
1.这是客户的原理图、R3和 C11是软启动功能、但由于在达到 Vth 电压之前已经有2A 的能量、这个因素是否会导致 MOS 损坏?
如果有任何建议或想法、敬请告知。
请参阅下面的波形。
图1 (具有 C11_Cap)
CH1:栅极电平
通道2:VDS
通道3:浪涌电流
图2。 (取下 C11帽)
CH1:Vgate 电平
通道2:VDS
通道3:浪涌电流
嗨、Tommy、
感谢您向客户推广 TI FET。 首先要考虑的是浪涌事件期间的 SOA (请参阅数据表中的图10)、其持续时间略长于1秒。 在第一个波形中、VDS 似乎从负电压开始、并在 FET 导通且漏极电流为2A 时变为+0.88V。 这些条件完全符合 FET 的 SOA 功能:1V/100ms SOA 电流> 40A。 这是比我们测试的时间更长的时间段、但应该是可以的。 另一个需要考虑的因素是数据表中图1所示的瞬态热阻抗。 对于1秒的单脉冲、这基本上是直流、瞬态热阻抗因子为1。 计算得出的 TJ 上升时间= 0.88V x 2A x 4.5°C/W = 7.92°C。 这也是可以的、但取决于电路板布局和层叠以及环境条件、包括 Tamb 和 Tcase。
移除 C11可加快 FET 的导通速度、峰值 VDS 更低、稳定速度更快。 这应该减少 FET 中的功率耗散和浪涌瞬态期间的温升。
客户的应用程序是否有问题?
以下是一些有用信息的链接:
尊敬的 Vic:
感谢您的更新。 我向您发送了一个朋友请求、并希望通过定期电子邮件继续此讨论。 我将关闭此主题并等待您接受朋友请求。
同时、我希望您让客户放大 FET 的导通和关断。 在2s/div 时、很难看到波形的任何细节。 它们可能会在 VDS 或 ID 上触发示波器。 我将查看漏极电流或漏源极电压是否存在任何过冲或下冲。 保持相同的3个波形。 只需放大到更小的时间刻度、我们就可以看到 VDS 和 ID 的上升沿和下降沿。