请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 大家好、
我们使用采用 TPS53681的多相稳压器作为单相+单相配置的控制器、为 FPGA 内核供电。
我们计划 在首次 FPGA 上电时将 PMIC 中的 OC 故障限制设置为15A (仅限静态电流、无运行的 FPGA 代码) 在确保 PMIC 输出电压和 FPGA 正常运行后、我们将根据用例设置电流限制。
请查看正确上电 VCCINT 轨所需的 TPS53681控制器的寄存器配置、并告知我们是否要配置任何其他寄存器。