This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681的寄存器配置

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932503/tps53681-registers-configuration-for-tps53681

器件型号:TPS53681

大家好、  

我们使用采用 TPS53681的多相稳压器作为单相+单相配置的控制器、为 FPGA 内核供电。  

我们计划 在首次 FPGA 上电时将 PMIC 中的 OC 故障限制设置为15A (仅限静态电流、无运行的 FPGA 代码) 在确保 PMIC 输出电压和 FPGA 正常运行后、我们将根据用例设置电流限制。
 
请查看正确上电 VCCINT 轨所需的 TPS53681控制器的寄存器配置、并告知我们是否要配置任何其他寄存器。
TPS53681寄存器配置的 XML 文件随附在 herewith.e2e.ti.com/.../ZU4-TPS-setting.zip 上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 它将按会议中讨论的方式工作。

    谢谢。

    此致、

    Rama。