This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:FB 分压电阻器(R1、R2)故障时的行为

Guru**** 2592100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931986/tps63000-behavior-when-fb-divider-resistor-r1-r2-trouble

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63020

大家好、团队、

我的客户正在验证移除 R1或 R2 GND 和 FB 之间短路时的行为。 在这种情况下、Vout 根据数据表中的公式1计算为最大值。 这应该会产生最大占空比、对吧?

客户在目标板上的 Vout 范围较小。  该波形重复输出。

这是预期行为吗?

 本实验之后、Vout 在具有正确 R1和 R2电阻器的情况下正常运行。 这意味着电路工作良好。

请发表评论。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu:

    很抱歉让你久等了。  

    请允许我向团队核实详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu:

    TPS63000没有过压保护。 因此、如果反馈电阻出错、Vout 可能远高于目标值。

    根据我实验室中的测试、Vout 在轻负载下达到8V。 由于它可能超过器件的绝对最大额定值、因此存在损坏电路的风险。  

    如果客户确实需要过压保护、我们建议 使用 TPS63020和 TPS6380x 器件