请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63000 主题中讨论的其他器件: TPS63020
大家好、团队、
我的客户正在验证移除 R1或 R2 GND 和 FB 之间短路时的行为。 在这种情况下、Vout 根据数据表中的公式1计算为最大值。 这应该会产生最大占空比、对吧?
客户在目标板上的 Vout 范围较小。 该波形重复输出。
这是预期行为吗?
本实验之后、Vout 在具有正确 R1和 R2电阻器的情况下正常运行。 这意味着电路工作良好。
请发表评论。
此致、
猪排