请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 您好,
在数据表中、当使用1uH 电感器时、需要使用2x22uF。
如您所知、其他供应商提供了 P2P 解决方案、它们可以使用1uH+1x22uf (0603)或2x10uf (0402)。 请检查我们是否也可以使用它。 谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在数据表中、当使用1uH 电感器时、需要使用2x22uF。
如您所知、其他供应商提供了 P2P 解决方案、它们可以使用1uH+1x22uf (0603)或2x10uf (0402)。 请检查我们是否也可以使用它。 谢谢。
BRS
假设