This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:电感器和 COUT

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930558/tlv62569-inductor-and-cout

器件型号:TLV62569

您好,

在数据表中、当使用1uH 电感器时、需要使用2x22uF。  

如您所知、其他供应商提供了 P2P 解决方案、它们可以使用1uH+1x22uf (0603)或2x10uf (0402)。 请检查我们是否也可以使用它。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我们在内部讨论您的问题。 没关系吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    好的。 我已就此发送了您的电子邮件。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将关闭此主题、让我们 在内部讨论您的问题。

    此致、

    Excel