主题中讨论的其他器件: LM76003
您好!
我正在尝试在负载/输入瞬态期间评估 LM76003-Q1、并在输入电压瞬态期间观察到一个奇怪的行为。
我的目标是测试16V->32V 瞬态和32V->16V 瞬态。 当输入电压下降时、会出现此问题。 以下是响应应显示的内容:
上述响应针对的是27V 至16V 的输入阶跃响应。 通道1是输入电压、通道2是输出电压(交流耦合)。
现在、当我尝试增加输入 ΔV 时、会发生以下情况:
输出电压几乎下降了1V、这是巨大的。
同时检查开关节点会发现一种奇怪的行为。 首先、LM76003响应良好、您可以看到、占空比随着输入电压下降而增加。 但在某些情况下、它会放弃并使低电平开关永久导通:
我已经探测了所有重要的引脚(Vcc、RT、FB)、我没有发现任何奇怪的东西。 我使用的是 LM7600xEVM 板、其中我已将 LM76003替换为 LM76003-Q1。 我使用 FPWM 并在 Rt=80k6时设置500kHz 频率。 对于反馈、我使用 RFT=100k、RFB=24k9和10pF CFF。 其他所有器件的配置方式与 LM76003EVM 板中的配置方式相同。
有什么想法为什么会发生这种情况?
谢谢