This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:输入瞬态期间的奇怪行为

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929247/lm76003-q1-strange-behaviour-during-input-transients

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76003

您好!

我正在尝试在负载/输入瞬态期间评估 LM76003-Q1、并在输入电压瞬态期间观察到一个奇怪的行为。

我的目标是测试16V->32V 瞬态和32V->16V 瞬态。 当输入电压下降时、会出现此问题。 以下是响应应显示的内容:

上述响应针对的是27V 至16V 的输入阶跃响应。 通道1是输入电压、通道2是输出电压(交流耦合)。

现在、当我尝试增加输入 ΔV 时、会发生以下情况:

输出电压几乎下降了1V、这是巨大的。

同时检查开关节点会发现一种奇怪的行为。 首先、LM76003响应良好、您可以看到、占空比随着输入电压下降而增加。 但在某些情况下、它会放弃并使低电平开关永久导通:

我已经探测了所有重要的引脚(Vcc、RT、FB)、我没有发现任何奇怪的东西。 我使用的是 LM7600xEVM 板、其中我已将 LM76003替换为 LM76003-Q1。 我使用 FPWM 并在 Rt=80k6时设置500kHz 频率。 对于反馈、我使用 RFT=100k、RFB=24k9和10pF CFF。 其他所有器件的配置方式与 LM76003EVM 板中的配置方式相同。

有什么想法为什么会发生这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据您的 FB 分压器、我假设您设置了5V 输出电压。

    您的电感器值是多少? 和输出电容器?

    您能不能随此处介绍的内容一起获取 VCC 的示波器截图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、这是一个5V 输出电压设置。

    L 为10uH、Cout 为89uF (4x22uF+1uF+0.1uF)

    遗憾的是、我没有保留 Vcc 示波器、但它非常稳定(瞬态期间、我没有注意到50mV/div 处的任何显著变化)。

    我将在下周进行记录、我们仅在必要时访问工作场所/实验室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    还有一个问题:在执行测试时、您具有什么负载电流?

    您能否在不同的负载下进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况发生在所有负载条件下、我通常在无负载、0.2A 和1.5A 负载下进行测试。

    我今天回到实验室、我有一个 Vcc 范围、交流耦合@50mV/div。 这里没什么奇怪的。  

    它不会复位、因为这意味着它会再次软启动、对吧?

    我的想法已过时...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用原始未修改的 EVM 尝试相同的测试;这将为您提供一个基准。

    此外、请尝试降低输入电压的边缘。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于较小的 dv/dt、它可以正常工作、但 dv/dt 对应于等距7637-2瞬态和内部标准、因此没有任何减慢其速度的意义。

    该设计与原始 EVM 不是很远、大多数更改都是为了用 X7R 替换 X5R 电容器。

    我可以尝试切换回原来的6u8电感器、但我怀疑它会有所不同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用原始 EVM 是检查以获取性能基准的好方法。

    我认为输入压摆率对您看到的性能有贡献。

    如果您无法降低边沿速率、则需要在输入端使用滤波器来降低

    在其输入轨上看到的瞬态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是我要尝试的解决方案。

    我只是想知道为什么会发生这种情况、或者这种情况以前是否发生过。

    它看起来很奇怪。 此外、当输入瞬态为正时、根本没有问题、即使 dv/dt 高得多也是如此。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有时、输入电压的快速边沿会传递到所连接的电路  

    未由内部 LDO 滤波。  这可能会导致意外行为。

    谢谢