This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:问题

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930788/lm5066-questions

器件型号:LM5066
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

大家好、

我的客户对 LM5066有一些问题:

 (1)能否为 LM5066使用并联 MOSFET? 在我们的系统中、该单元持续以大约50A 的电流工作。 如果我使用单个 MOSFET、热耗散可能是一个问题。 将 MOSFET 加倍基本上会将每个 MOSFET 的功率减半。  我了解电流/功率限制期间的不平衡、但是、如果我基于单个 MOSFET 计算瞬态、应该 可以使用两个?

(2)由于栅极电容加倍、因此使 MOSFET 加倍基本上会减慢栅极上升速度。 您是否有建议的栅极电容限值、或者只要我们不需要栅极快速上升、该限值就可以正常工作?

(3)我们的系统基于40-54V、峰值为3600W。 我计划使用0.5欧姆的感应电阻器。 如果感应电阻器如此小、是否会出现问题?

(4)对于 MOSFET、您是否有针对此类高电压/电流宽 SOA MOSFET 的任何建议?

谢谢、
Mitchell