主题中讨论的其他器件: BQ76930
您好!
我们计划使用 BQ76940 IC 为电池管理系统进行通用设计。 我们计划进行设计、以支持30秒的电池配置。 将 https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 作为设计30s 的参考。 在继续进行设计之前、我们需要明确以下事项。
1) BQ76940和 BQ76930的引脚布局和引脚配置看起来相似、不同之处在于 BAT 引脚与数据表中的电池组+或最顶端端子相连。因此、对于已完成的通用 PCB 设计、我们能否焊接 BQ76930来代替 BQ76930 考虑 BQ76940封装?
2)如果我们在 BQ76940中仅使用15S 中的12S 配置、是否需要对此通用设计进行任何更改?
由于我们一直处于设计规划的初始阶段、因此我正在等待解决方案。
此致
Jagannathan S