This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:关于未使用的电池和高达30s 的通用设计。

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931689/bq76940-regarding-the-unused-cells-and-generic-design-upto-30s

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

您好!  

我们计划使用 BQ76940 IC 为电池管理系统进行通用设计。 我们计划进行设计、以支持30秒的电池配置。 将 https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 作为设计30s 的参考。 在继续进行设计之前、我们需要明确以下事项。  

1) BQ76940和 BQ76930的引脚布局和引脚配置看起来相似、不同之处在于 BAT 引脚与数据表中的电池组+或最顶端端子相连。因此、对于已完成的通用 PCB 设计、我们能否焊接 BQ76930来代替 BQ76930 考虑 BQ76940封装?  

2)如果我们在 BQ76940中仅使用15S 中的12S 配置、是否需要对此通用设计进行任何更改?  

由于我们一直处于设计规划的初始阶段、因此我正在等待解决方案。  

此致  

Jagannathan S