This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464A:申请审查我的客户的电路和#39;s 电路(LM3464A)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464A, LM3464, TPS92640, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930981/lm3464a-request-for-review-my-customer-s-circuits-lm3464a

器件型号:LM3464A
主题中讨论的其他器件: LM3464TPS92640LM3409

你(们)好

请申请我客户的电路评论。

他使用 LM3464A 在每个 LED 通道中具有3A 电流

请参阅随附的文件。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    他们希望通过这些输出驱动什么?  什么是 LED 灯串电压?  它们是否都是相同的字符串?  包括在工作温度范围内的 LED 灯串电压容差是多少?

    未使用动态余量控制、在该输入电压和输出电流条件下、MOSFET 中可能存在大量功率耗散。

    电流感应电阻器值正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此应用是室外大功率照明。

    LED 模块已排列了14个串联的 LED 和7个并联的 LED。

    输入电压可提供高达48V 的直流电、每个灯串可提供高达3A 的电流。

    请参阅 LED 数据表。

    请提供其他建议或推荐新的 LED 驱动器器件。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../dsXPL2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我从 LED 数据表中进行了一些计算。  这是针对室外光的、因此我假设 LED 的温度范围为-25°C 至150°C。  数据表中没有 Vf 与温度间的关系、因此我获取了流明输出与温度间的关系、以了解 Vf 的变化。  要实际设计此参数、需要知道 VF 与温度以及 LED 结温范围。

    由于电流为3A 时的所有容差、使用14个串联 LED 的 LED 灯串电压可能在33.7V 至56V 之间变化。  使用1V 的 LM3464开销时、输入需要为57V、以便能够在 LED VF 变化和温度范围内运行(实际数据需要用于我没有的计算、并且可能会更改此范围)。  这意味着在这个变化范围内、LED 灯串的功率为98W 至168W。  这也意味着当 LED 灯串电压为33.7V 时、MOSFET 必须耗散73W 的功率。  这也使 MOSFET 处于直流 SOA 限值、而 MOSFET 外壳保持在25摄氏度。  这也意味着在最坏的运行情况下、电路的 LM3464部分的效率将为57.3%。

    如果您要在此功率级别使用 LM3464、我建议您使用动态余量控制、并确保 LED 灯串温度不会因温度而发生很大的变化。  更好的是将 LED 驱动器用于所有七个灯串、这很可能会更高效。  例如使用 LM3409或 TPS92640。

    这是1000W LED 设计吗?

    此致、