Other Parts Discussed in Thread: LM3464A, LM3464, TPS92640, LM3409
主题中讨论的其他器件: LM3464、 TPS92640、 LM3409
你(们)好
请申请我客户的电路评论。
他使用 LM3464A 在每个 LED 通道中具有3A 电流
请参阅随附的文件。
谢谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
此应用是室外大功率照明。
LED 模块已排列了14个串联的 LED 和7个并联的 LED。
输入电压可提供高达48V 的直流电、每个灯串可提供高达3A 的电流。
请参阅 LED 数据表。
请提供其他建议或推荐新的 LED 驱动器器件。
谢谢。
您好 Robin、
我从 LED 数据表中进行了一些计算。 这是针对室外光的、因此我假设 LED 的温度范围为-25°C 至150°C。 数据表中没有 Vf 与温度间的关系、因此我获取了流明输出与温度间的关系、以了解 Vf 的变化。 要实际设计此参数、需要知道 VF 与温度以及 LED 结温范围。
由于电流为3A 时的所有容差、使用14个串联 LED 的 LED 灯串电压可能在33.7V 至56V 之间变化。 使用1V 的 LM3464开销时、输入需要为57V、以便能够在 LED VF 变化和温度范围内运行(实际数据需要用于我没有的计算、并且可能会更改此范围)。 这意味着在这个变化范围内、LED 灯串的功率为98W 至168W。 这也意味着当 LED 灯串电压为33.7V 时、MOSFET 必须耗散73W 的功率。 这也使 MOSFET 处于直流 SOA 限值、而 MOSFET 外壳保持在25摄氏度。 这也意味着在最坏的运行情况下、电路的 LM3464部分的效率将为57.3%。
如果您要在此功率级别使用 LM3464、我建议您使用动态余量控制、并确保 LED 灯串温度不会因温度而发生很大的变化。 更好的是将 LED 驱动器用于所有七个灯串、这很可能会更高效。 例如使用 LM3409或 TPS92640。
这是1000W LED 设计吗?
此致、