请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 您好!
我的客户正在针对高达60V 的电压轨评估 TPS2660、他们希望了解如何调整 TVS 的大小、因为器件的最大绝对值为62V。 如果他们选择55V 或60V TVS、器件是否能够处理瞬态尖峰? 他们正在研究具有70V 击穿电压和96V 钳位电压的60V TVS、这似乎太高了。
是否有您会推荐的电视? 我不认为反极性是该系统的严格要求、因此如果唯一的选择是单向的、请随意建议。
谢谢、
Antonio