This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TVS 选择

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931533/tps2660-tvs-selection

器件型号:TPS2660

您好!

我的客户正在针对高达60V 的电压轨评估 TPS2660、他们希望了解如何调整 TVS 的大小、因为器件的最大绝对值为62V。 如果他们选择55V 或60V TVS、器件是否能够处理瞬态尖峰? 他们正在研究具有70V 击穿电压和96V 钳位电压的60V TVS、这似乎太高了。

是否有您会推荐的电视? 我不认为反极性是该系统的严格要求、因此如果唯一的选择是单向的、请随意建议。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、

    您能告诉我您的应用程序的输入源吗? 是否需要浪涌事件?

    什么是 EE?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    输入源是最大电压为55V 的直流电池。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、

    通过电子邮件跟进以避免泄露客户信息。

    此致、Rakesh