请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 我注意到我 的 BQ25887评估板、即使 PGSEL 接地且374Ohm ILIM 电阻器、也仅输出由万用表测量的1.3A 电流。
什么会导致独立模式缺少电流? 缺乏 NTC 热敏电阻会导致这种情况吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是两节电池在4.1V 时的转储、在 CV 模式下工作台电源以5.05v/3A 最大电流运行。 我意识 到它在一个锥形充电模式中显示 REG_CHARY_STATUS_1、但是 REST 确保它在011 (快速充电)模式中以这个电流(~1.3A)运行。 我将再次对电池放电并运行相同的输出。
REG_CELL_V_LIMIT(00h):10100000REG_CHARGE_CURR_LIMIT (01h):01011110REG_INPUT_V_LIMIT (02h):10000100REG_INPUT_CURR_LIMIT (03h):00111001REG_PRECHARGE_N_TERMINATION_CTRL (04h):00100010REG_CHARGER_CTRL_1 (05h):10011101REG_CHARGER_CTRL_2 (06h):01111101REG_CHARGER_CTRL_3 (07h):00000010REG_CHARGER_CTRL_4 (08h):00001101REG_ICO_CURR_LIMIT (0Ah):00001010REG_CHARGER_STATUS_1 (0Bh):00001100REG_CHARGER_STATUS_2 (0Ch):10110010REG_NTC_STATUS (0Dh):00000000REG_FAULT_STATUS (0Eh):00000000REG_CHARGER_FLAG_1 (0Fh):00000000REG_CHARGER_FLAG_2 (10h):00000000REG_FAULT_FLAG (11h):00000000REG_CHARGER_MASK_1 (12h):01110000REG_CHARGER_MASK_2 (13h):00000000REG_FAULT_MASK (14h):00000000REG_ADC_CTRL (15h):00110000REG_ADC_FUNCTION_DISABLE (16h):00000000REG_IBUS_ADC1 (17h):00000000REG_IBUS_ADC0 (18h):00000000REG_ICHG_ADC1 (19h):00000000REG_ICHG_ADC0 (1Ah):00000000REG_VBUS_ADC1 (1Bh):00000000REG_VBUS_ADC0 (1Ch):00000000REG_VBAT_ADC1 (1Dh):00000000REG_VBAT_ADC0 (1Eh):00000000REG_VCELLTOP_ADC1 (1Fh):00000000REG_VCELLTOP_ADC0 (20h):00000000REG_TS_ADC1 (21h):00000000REG_TS_ADC0 (22h):00000000REG_TDIE_ADC1 (23h):00000000REG_TDIE_ADC0 (24h):00000000REG_PART_INFO (25h):00101001REG_VCELLBOT_ADC1 (26h):00000000REG_VCELLBOT_ADC0 (27h):00000000REG_CELL_BALANCING_CTRL1 (28h):00101010REG_CELL_BALANCING_CTRL2 (29h):11110100REG_CELL_BALANCING_STATUS_N_CNTRL (2Ah):11000000REG_CELL_BALANCING_FLAG (2Bh):00000000REG_CELL_BALANCING_MASK (2Ch):00000000