This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887低电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193159/bq25887-bq25887-low-current

器件型号:BQ25887

我注意到我 的 BQ25887评估板、即使 PGSEL 接地且374Ohm ILIM 电阻器、也仅输出由万用表测量的1.3A 电流。

什么会导致独立模式缺少电流? 缺乏 NTC 热敏电阻会导致这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在您观察到的状态下提供完整的寄存器转储?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是两节电池在4.1V 时的转储、在 CV 模式下工作台电源以5.05v/3A 最大电流运行。 我意识   到它在一个锥形充电模式中显示 REG_CHARY_STATUS_1、但是 REST 确保它在011 (快速充电)模式中以这个电流(~1.3A)运行。 我将再次对电池放电并运行相同的输出。

    
    
    REG_CELL_V_LIMIT(00h):10100000
    REG_CHARGE_CURR_LIMIT (01h):01011110
    REG_INPUT_V_LIMIT (02h):10000100
    REG_INPUT_CURR_LIMIT (03h):00111001
    REG_PRECHARGE_N_TERMINATION_CTRL (04h):00100010
    REG_CHARGER_CTRL_1 (05h):10011101
    REG_CHARGER_CTRL_2 (06h):01111101
    REG_CHARGER_CTRL_3 (07h):00000010
    REG_CHARGER_CTRL_4 (08h):00001101
    REG_ICO_CURR_LIMIT (0Ah):00001010
    REG_CHARGER_STATUS_1 (0Bh):00001100
    REG_CHARGER_STATUS_2 (0Ch):10110010
    REG_NTC_STATUS (0Dh):00000000
    REG_FAULT_STATUS (0Eh):00000000
    REG_CHARGER_FLAG_1 (0Fh):00000000
    REG_CHARGER_FLAG_2 (10h):00000000
    REG_FAULT_FLAG (11h):00000000
    REG_CHARGER_MASK_1 (12h):01110000
    REG_CHARGER_MASK_2 (13h):00000000
    REG_FAULT_MASK (14h):00000000
    REG_ADC_CTRL (15h):00110000
    REG_ADC_FUNCTION_DISABLE (16h):00000000
    REG_IBUS_ADC1 (17h):00000000
    REG_IBUS_ADC0 (18h):00000000
    REG_ICHG_ADC1 (19h):00000000
    REG_ICHG_ADC0 (1Ah):00000000
    REG_VBUS_ADC1 (1Bh):00000000
    REG_VBUS_ADC0 (1Ch):00000000
    REG_VBAT_ADC1 (1Dh):00000000
    REG_VBAT_ADC0 (1Eh):00000000
    REG_VCELLTOP_ADC1 (1Fh):00000000
    REG_VCELLTOP_ADC0 (20h):00000000
    REG_TS_ADC1 (21h):00000000
    REG_TS_ADC0 (22h):00000000
    REG_TDIE_ADC1 (23h):00000000
    REG_TDIE_ADC0 (24h):00000000
    REG_PART_INFO (25h):00101001
    REG_VCELLBOT_ADC1 (26h):00000000
    REG_VCELLBOT_ADC0 (27h):00000000
    REG_CELL_BALANCING_CTRL1 (28h):00101010
    REG_CELL_BALANCING_CTRL2 (29h):11110100
    REG_CELL_BALANCING_STATUS_N_CNTRL (2Ah):11000000
    REG_CELL_BALANCING_FLAG (2Bh):00000000
    REG_CELL_BALANCING_MASK (2Ch):00000000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电池电压降至7.15v、并将其连接到同一个直流电源。 它目前仅拉取200mA。 我打开了 ADC、这里是该会话的注册表转储。 ICO 正在将电流限制为500mA。 所有电压读数正常。
    REG_CELL_V_LIMIT (00h):10100000
    REG_CHARGE_CURR_LIMIT (01h):01011110
    REG_INPUT_V_LIMIT (02h):10000100
    REG_INPUT_CURR_LIMIT (03h):00111001
    REG_PRECARGE_N_ENTERING_CTRL (04h):00100010
    REG_CHARR_CTRL_1 (05h):10011101
    REG_CHARR_CTRL_2 (06h):01111101
    REG_CHARR_CTRL_3 (07h):00000010
    REG_CHARR_CTRL_4 (08h):00001101
    REG_ICO_CURR_LIMIT (0Ah):00000000
    REG_CHARGE_STATUS_1 (0Bh):00000011
    REG_CHARGE_STATUS_2 (0Ch):10110010
    REG_NTC_STATUS (0Dh):00000000
    REG_FAULT_STATUS (0Eh):00000000
    REG_CHARGE_FLAG_1 (0Fh):00000000
    REG_CHARGE_FLAG_2 (10h):00000000
    REG_FAULT_FLAG (11h):00000000
    REG_CHARGE_MASK_1 (12h):00000000
    REG_CHARGE_MASK_2 (13h):00000000
    REG_FAULT_MASK (14h):00000000
    REG_ADC_CTRL (15h):10000000
    REG_ADC_FUNC功能性 禁用(16h):00000000
    REG_IBUS_ADC1 (17h):00000000
    REG_IBUS_ADC0 (18h):11110111
    REG_ICHG_ADC1 (19h):00000000
    REG_ICHG_ADC0 (1Ah):00000110
    REG_VBUS_ADC1 (1Bh):00010011
    REG_VBUS_ADC0 (1Ch):10011111
    REG_VBAT_ADC1 (1Dh):00011100
    REG_VBAT_ADC0 (1Eh):01111001
    REG_VCELLTOP_ADC1 (1Fh):00001110
    REG_VCELLTOP_ADC0 (20h):00111000
    REG_TS_ADC1 (21h):00000010
    REG_TS_ADC0 (22h):00111111
    REG_TDIE_ADC1 (23h):00000000
    REG_TDIE_ADC0 (24h):01111000
    REG_PART_INFO (25h):00101001
    REG_VCELLBOT_ADC1 (26h):00001110
    REG_VCELLBOT_ADC0 (27H):00100110
    REG_CELL_balancing_CTRL1 (28h):00101010.
    REG_CELL_balancing_CTRL2 (29h):11110100
    REG_CELL_balancing_STATUS_N_CNTRL (2Ah):11000000
    REG_CELL_balancing_flag (2Bh):00000000
    REG_CELL_balancing_mask (2Ch):00000000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我打开了 ADC 并注意到以下情况:

    REG_IBUS_ADC1 (17h):00000101
    
    REG_IBUS_ADC0 (18h):00001100 


    为什么芯片仅感应来自 VBUS 的1.3A 电流? 我已经尝试了几种不同的电源-台式电源、一些不同的充电器、从普通手机 USB 电源到快速充电高电流 USB 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否报告输入电压、输入电流、 顶部电池电压、底部电池电压、完整电池电压、 和充电电流之间的关系? 报告您观察到的每种情况的所有状态寄存器。 此外、请发送原理图。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买了 TI 评估板、它的运行看起来更加稳定。