Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, TPS84259
主题中讨论的其他器件: TPS84259
早上好、
我目前正在尝试了解如何使用上述器件上的 SS 功能调整输出斜坡。 从我关于 STSEL 引脚的读数中:
"慢启动选择。 将此引脚连接到 A_VOUT 以启用内部 SS 电容器。"
1-根据我的理解,如果我错了,请纠正我的问题,假设我 不想使用慢启动功能为输出加电,如果我将 STSEL 保持悬空,这意味着 SS 功能将被禁用?
2-如果前面的陈述正确,在未启用慢速启动的情况下,输出斜坡的默认延迟是多少?
我的问题是 LMZ34002适合我的需求、但是内部10msec 慢启动对于我在当前 设计中计划的电源定序来说太慢了。
如果无法将其设置为低于10msec、 则除了 TPS84259外、是否还有任何类似 LMZ34002的合适替代器件、TPS84259完全相同但器件型号不同?
此致