This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:如果 STSEL 悬空、则为慢速启动

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195371/lmz34002-slow-start-if-stsel-is-floating

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件: TPS84259

早上好、

我目前正在尝试了解如何使用上述器件上的 SS 功能调整输出斜坡。 从我关于 STSEL 引脚的读数中:  

"慢启动选择。 将此引脚连接到 A_VOUT 以启用内部 SS 电容器。"  

1-根据我的理解,如果我错了,请纠正我的问题,假设我 不想使用慢启动功能为输出加电,如果我将 STSEL 保持悬空,这意味着 SS 功能将被禁用?  

2-如果前面的陈述正确,在未启用慢速启动的情况下,输出斜坡的默认延迟是多少?  

我的问题是 LMZ34002适合我的需求、但是内部10msec 慢启动对于我在当前 设计中计划的电源定序来说太慢了。  

如果无法将其设置为低于10msec、 则除了 TPS84259外、是否还有任何类似 LMZ34002的合适替代器件、TPS84259完全相同但器件型号不同?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅数据表第5页上的功能方框图。  

    模块内部有一个软启动电容器。 如果将 STSEL 连接到回路(例如 A_VOUT)、则可以使用提供的电容器。  

    如果您将 STSEL 保持悬空、并在 SS 引脚上提供外部软启动电容器、则该器件将使用外部电容器进行软启动计时、而不是使用内部电容器。  

    此致、  

    Denislav