请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138PSFBEVM-027 主题中讨论的其他器件:UCD3138
你好。
最近、我测试了 UCD3138-PSFB-EVM27开发板、发现 Vo 在开发板启动时出现尖峰、如下图所示:
如上图所示、Vin 为380V、QT1为3.3V 为 UCD3138供电、Vo 输出电压有一个尖锐的点、之后可以正常启动。
对不起,这一尖锐的问题是如何出现的?
谢谢你。