This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:在 UCD3138-PSFB-EVM27开发板的开头、Vo 出现尖峰。 原因是什么?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930187/ucd3138psfbevm-027-there-is-a-spike-in-vo-at-the-start-of-the-ucd3138-psfb-evm27-development-board-what-is-the-reason

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:UCD3138

你好。
最近、我测试了 UCD3138-PSFB-EVM27开发板、发现 Vo 在开发板启动时出现尖峰、如下图所示:

如上图所示、Vin 为380V、QT1为3.3V 为 UCD3138供电、Vo 输出电压有一个尖锐的点、之后可以正常启动。
对不起,这一尖锐的问题是如何出现的?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否仅在轻负载时发生?

    我们将查看此问题、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出电压干扰出现时、功率级尚未开启。 我想它是由接地干扰导致的测量引起的。