请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3851-Q1 各位专家、您好!
我的客户使用以下配置将 TPS3851-Q1的看门狗超时设置为200ms (CWD 通过10k 上拉电阻器上拉到 VDD)。 理论上、如果没有 WDI 信号、WDO 超时应为200ms、但客户发现、启用看门狗后的第一个超时比波形所示的200ms (约250ms)长一点。 这是正常现象吗? 我在数据表中找不到任何有关这一点的说明。 请帮您解释一下。 谢谢你。