This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:看门狗超时

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929978/tps3851-q1-watchdog-timeout

器件型号:TPS3851-Q1

各位专家、您好!

我的客户使用以下配置将 TPS3851-Q1的看门狗超时设置为200ms (CWD 通过10k 上拉电阻器上拉到 VDD)。 理论上、如果没有 WDI 信号、WDO 超时应为200ms、但客户发现、启用看门狗后的第一个超时比波形所示的200ms (约250ms)长一点。 这是正常现象吗? 我在数据表中找不到任何有关这一点的说明。 请帮您解释一下。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    WDO 上的看门狗脉冲基于 WDI 上输入的下降沿。 您能否显示相对于 WDO 而不是 SET1的 WDI 波形?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    没有 WDI 信号、因为在该测量中看门狗在没有 WDI 的情况下启动。 因此、理论上、启用看门狗后、WDO 应等待 CWD 定义的200ms、然后复位200ms、然后再次上拉以等待 WDI 信号...客户测得的波形似乎正确、但只有第一个超时与数据表不一致。 它应该是200ms、但波形显示的接近250ms。 这里是否有任何延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    关闭以通过电子邮件继续此讨论。

    谢谢、
    Abhinav。