This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560的 VDS

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931257/tps54560-vds-of-tps54560

器件型号:TPS54560

大家好、

TPS54560 VDS 的值是 安全的?

TPS54560 数据表的 Vds 为65V、客户规格为52V (65V 的80%)。

在我帮助客户测试后、隐藏侧 MOS 的 VDS 为61.6V、低侧 MOS 的 VDS 为61.2V。

客户想要确认上述测量值是否安全? 它是否会影响产品的生命周期?

测试条件如下:

输入电压:54V

输出电压:12V

输出电流:3A

非常感谢、

Jimmy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何低于绝对最大值的电压都是安全的(例如 VIN 和 SW 引脚的电压小于65V)。