请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 大家好、
TPS54560 VDS 的值是 安全的?
TPS54560 数据表的 Vds 为65V、客户规格为52V (65V 的80%)。
在我帮助客户测试后、隐藏侧 MOS 的 VDS 为61.6V、低侧 MOS 的 VDS 为61.2V。
客户想要确认上述测量值是否安全? 它是否会影响产品的生命周期?
测试条件如下:
输入电压:54V
输出电压:12V
输出电流:3A
非常感谢、
Jimmy