This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808工作电压和时序

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929172/tps3808-tps3808-operating-voltage-and-timing

器件型号:TPS3808

尊敬的 TI 支持:

你好。 我有3个问题需要建议。 我使用 的芯片组是 TPS3808G01DBVRG4

1) 1)能否将感应器连接到高于 VDD 的电压源? 以下是我的应用:

MR =未连接、CT =未连接、复位=上拉至10K Ω、VDD = 2.8V、检测电压范围= 0V - 5V

2) 2)我发现、当我连接到6kHz 方波(高电平= 4.5V;低电平 = 1.0V)时。 尽管 VSENSE > VIT、但我仍然会得到一些意外的低电平复位(置位20ms、请参阅下图)。  我的感觉不会连接任何电容。 导致问题的原因可能是什么? 这是否与瞬态有关?  

注意: 当检测到1nF 电容器时、不会发生意外的低电平复位。  

3) 3) SENSE 的任何 dv/dt 要求? 如果我将 SENSE 连接到开关源、会出现任何异常、例如:10kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kean、

    1) 1)您可以、但复位输出仅显示其上拉至的电压(例如2.8V)

    2) 2)这是不寻常的行为、电容器可以解决问题很有趣。 我假设捕获的干扰大于干扰抗扰度。

    3) 3)如果您过快进入或退出复位、压摆率极快可能会导致问题、具体取决于您是否正在更新器件的抗尖峰脉冲功能。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的建议。 我还有一些问题要问、请参阅以下内容:

    1) Ab:可以、但复位输出仅显示其上拉至的电压(例如2.8V)

      Kean:好的。 复位输出上的2.8V 对我来说不是问题。 感谢您的建议

    2) 2)抗体: 这是异常行为、电容器解决问题很有趣。 我假设捕获的干扰大于干扰抗扰度。

      KEAN:我是否可以在数据表中知道、我可以在哪里参考有关滑动抗扰度的规格? 感应能够抗扰的最大脉宽是多少

    3) Ab: 如果您过快地进入或退出复位、压摆率极快可能会导致问题、具体取决于您是否正在更新器件的抗尖峰脉冲功能。

      Kean: TPS3808更适合较慢的感应源、而不是具有高 dv/dt 方波(例如:6kHz)的开关电压、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持:

    可以帮助回答我的以下问题吗? 谢谢你。

    1) 1)可能在数据表中知道、在哪里可以参考有关滑动抗扰度的规格? 传感能够抗扰的最大脉宽是多少?


    2) 2)因此 、TPS3808 更适合较慢的感应源、而不是具有高 dv/dt 方波(例如:6kHz)的开关电压、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kean、

    1) 1)第9.2.2.1节规定了器件的毛刺脉冲抗扰度(感测引脚电压瞬变抗扰度)

    2) 2)快速转换实际上应该更好、前提是您没有跳进和退出复位、并且在复位时不断地输入短脉冲。 只要脉冲足够长、快速转换就更好。

    谢谢、
    Abhinav。