Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQEVSW
我们构建的 电源模块数量较少(一次3-5个)、具有小型(1100mAh) 4芯锂聚合物电池、用于紧急备用电池。 我们的最新编译的运行方式与以前的编译不同。 LCD 显示屏会定期闪烁、有些不稳定。 在经历了很大的转换之后、我发现每次从睡眠状态开始测量电流时、LCD 都会以(睡眠电流时间)间隔闪烁(不闪烁) (CHG 放松时间)。 初始值为 45 (睡眠电流时间)和60 (CHG 放松时间)、这似乎使实际行为有点不稳定。 我同时播放(睡眠电压时间)和(睡眠电流时间)以及(睡眠电流时间)是改变行为的设置、这是合理的
但是、当我将 CHG 放松时间更改为6、将睡眠电流时间更改为15时、行为变得非常规律、并且很容易观察到、并且与人们的期望有关。 将休眠电流时间更改为150会改变预期的行为。
接下来、我了解了电流构建为何会表现出这种行为。 电流板和较早的板之间存在差异。 布局必须更改、移动了许多器件、校准寄存器(电路板偏移)必须从-34.7更改为-104.8。
技术手册解释说、如果电流>(充电电流阈值)(在所有构建中为100)、芯片进入充电模式。 我所做的是,通过逐次逼近确定此行为在阈值为151时(在闪烁的1个装置上)表现出来的阈值。 也就是说、如果我将(充电电流阈值)设置为152 、那么芯片在从(睡眠电流时间)唤醒时不会进入 CHG 模式、而是在151时进入 CHG 模式。 (1块电路板的样片)
要点。 这种情况发生在已校准芯片且电池空闲数小时的系统上。 它必须脱离睡眠状态。 将计时器设置为更长的值(CHG 放松时间)= 60且(睡眠电流时间)= 45时、我可以连接 EV2400 (运行 bq20z655-R1 v0.03)软件(LCD 闪烁时)、 并在闪烁时读取状态(SBS 屏幕-刷新) DSG 位将呈绿色(两个位置)、并在闪烁停止后变为红色。 我在 PRO 屏幕上通过读 SMB 字54验证了这一点。 (8447或8445不闪烁时、8405闪烁时) EV2400似乎会阻止芯片进入睡眠状态、因此通常要观察这种行为、我必须断开芯片连接。 此外、在电路板校准和(电路板偏移)如上的情况下、EV2400通常会报告0、0表示电流和平均电流。
所以... 从(睡眠电流时间)唤醒时、我们的最新版本(至少)会产生某种瞬态、毛刺脉冲电流读数、从而使芯片进入 CHG 模式以实现(CHG 放松时间)。 我不排除使用较小的电路板偏移进行早期构建的情况与低于100 (但仍然相当高)的情况类似(充电电流 THRSHOLD)。 我不是原始设计师、继承了它、因此我不知道可能发现了哪些早期问题。
问题是、 是否有人看到过这样的东西? 是否有任何修复或建议? 它是否与我们必须使用的相当大的(板偏移)值(在我看来)相关?