This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:充电(CHG)模式在从睡眠电流时间唤醒时触发(DSG 位翻转)

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930787/bq20z655-r1-charge-chg-mode-trips-upon-waking-from-sleep-current-time-dsg-bit-flips

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQEVSW

我们构建的 电源模块数量较少(一次3-5个)、具有小型(1100mAh) 4芯锂聚合物电池、用于紧急备用电池。 我们的最新编译的运行方式与以前的编译不同。 LCD 显示屏会定期闪烁、有些不稳定。 在经历了很大的转换之后、我发现每次从睡眠状态开始测量电流时、LCD 都会以(睡眠电流时间)间隔闪烁(不闪烁) (CHG 放松时间)。 初始值为 45 (睡眠电流时间)和60 (CHG 放松时间)、这似乎使实际行为有点不稳定。 我同时播放(睡眠电压时间)和(睡眠电流时间)以及(睡眠电流时间)是改变行为的设置、这是合理的

但是、当我将 CHG 放松时间更改为6、将睡眠电流时间更改为15时、行为变得非常规律、并且很容易观察到、并且与人们的期望有关。 将休眠电流时间更改为150会改变预期的行为。  

接下来、我了解了电流构建为何会表现出这种行为。  电流板和较早的板之间存在差异。 布局必须更改、移动了许多器件、校准寄存器(电路板偏移)必须从-34.7更改为-104.8。

技术手册解释说、如果电流>(充电电流阈值)(在所有构建中为100)、芯片进入充电模式。 我所做的是,通过逐次逼近确定此行为在阈值为151时(在闪烁的1个装置上)表现出来的阈值。 也就是说、如果我将(充电电流阈值)设置为152 、那么芯片在从(睡眠电流时间)唤醒时不会进入 CHG 模式、而是在151时进入 CHG 模式。 (1块电路板的样片)

要点。 这种情况发生在已校准芯片且电池空闲数小时的系统上。 它必须脱离睡眠状态。 将计时器设置为更长的值(CHG 放松时间)= 60且(睡眠电流时间)= 45时、我可以连接 EV2400 (运行 bq20z655-R1 v0.03)软件(LCD 闪烁时)、 并在闪烁时读取状态(SBS 屏幕-刷新) DSG 位将呈绿色(两个位置)、并在闪烁停止后变为红色。 我在 PRO 屏幕上通过读 SMB 字54验证了这一点。 (8447或8445不闪烁时、8405闪烁时) EV2400似乎会阻止芯片进入睡眠状态、因此通常要观察这种行为、我必须断开芯片连接。 此外、在电路板校准和(电路板偏移)如上的情况下、EV2400通常会报告0、0表示电流和平均电流。

所以... 从(睡眠电流时间)唤醒时、我们的最新版本(至少)会产生某种瞬态、毛刺脉冲电流读数、从而使芯片进入 CHG 模式以实现(CHG 放松时间)。 我不排除使用较小的电路板偏移进行早期构建的情况与低于100 (但仍然相当高)的情况类似(充电电流 THRSHOLD)。 我不是原始设计师、继承了它、因此我不知道可能发现了哪些早期问题。

问题是、 是否有人看到过这样的东西? 是否有任何修复或建议? 它是否与我们必须使用的相当大的(板偏移)值(在我看来)相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!  

    您能否提供测试中的数据日志? 您可以使用评估软件进行登录、也可以从监测计中提取.gg 配置文件、以便我们了解一下吗?

    我以前没有看到过这种错误、但如果您之前在系统中使用相同的测量仪表、然后更改了布局、并且此错误开始时可能是硬件问题、硬件是采用不同布局还是进行了多次更改?  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我实验过的单元的 GG 闪存转储、其运行方式与描述的方式相同

    我刚刚意识到我可以拖放文件进行上传、所以我也这样做了。 我将在下面保留添加的内容、但希望您可以获得这些文件。

    我重复了我在下面写的内容、如果您可以读取下一段末尾不需要读取的文件、只需查看文件即可

    我有一个整晚日志文件,它没有表现出这种行为,我认为是因为监测计从来没有睡过。 它有13000多行、所以我不会发布它、只是一些有趣的信息。 日志显示了我没有提到的其他内容。 我记录了电压、电流、平均电流电池稳压器和 chgstat、希望看到它在 CHG 模式中循环进入和退出。 相反、我看到整个测试的电流为0、 平均电流中偶尔出现尖峰(负)。 由于它未导致本主题中的问题、我选择不解决问题、但因为您问... 下面是开始和一些尖峰、您可以通过样本编号和时间戳来判断 其在完整日志中发生的时间。  我已附上 GG 文件、完整日志文件和平均电流 MATLAB 图的 BMP。 整个日志持续时间(>16小时)的电流为零。  -看起来我必须制作 txt 文件的 docx 文件...

    [标题]
    Bq EVSW 版本= 0.9.80
    devicename = bq20z655-R1 v0.03
    时间= 2020年8月11日下午2:13:49


    [电压(第一级安全)]
    LT COV 阈值= 4300
    LT COV Recovery = 4100
    ST COV 阈值= 4500
    ST COV 恢复= 4300
    HT COV 阈值= 4200
    HT COV 恢复= 4000
    COV 时间= 0
    CUV 阈值= 2200
    CUV 时间= 0
    CUV 恢复= 3000
    [电流(1级安全)]
    OC (第一层) Chg = 5500
    OC (第一层) Chg Time = 0
    OC Chg Recovery = 200
    OC (第一层) DSG = 18000
    OC (第一层) DSG 时间= 0
    OC DSG 恢复= 200
    OC (第2层) Chg = 7700
    OC (第2层) Chg Time = 0
    OC (第2层) DSG = 22000
    OC (第2层) DSG 时间= 0
    当前恢复时间= 8
    AFE OC DSG = 12
    AFE OC DSG 时间= 0F
    AFE OC DSG 恢复= 5
    AFE SC 通道配置= 77
    AFE SC DSG 配置= 77
    AFE SC 恢复= 1.
    [温度(第一级安全)]
    OT1通道阈值= 55.0
    OT1通道时间= 2
    OT1 Chg Recovery = 50.0
    OT2通道阈值= 255.255.0.0
    OT2通道时间= 2
    OT2 Chg Recovery = 255.255.0.0
    OT1 DSG 阈值= 60.0
    OT1 DSG 时间= 0
    OT1 DSG 恢复= 55.0
    OT2 DSG 阈值= 255.255.0.0
    OT2 DSG 时间= 0
    OT2 DSG 恢复= 255.255.0.0
    高 DSG 启动温度= 120.0
    [主机通信(一级安全)]
    主机看门狗超时= 0

    [电压(二级安全)]
    LT SOV 阈值= 4400
    ST SOV 阈值= 4600
    HT SOV 阈值= 4500
    SOV 时间= 0
    PF SOV 熔丝熔断延迟= 0
    SUV 临界值= 2200
    SUV 时间= 0
    其余 CIM 电流= 10
    REST CIM 故障电压= 300
    REST CIM 时间= 0
    CIM 电池休息时间= 30
    REST CIM 检查电压= 3000
    主动 CIM 故障电压= 400
    活动 CIM 时间= 0
    主动 CIM 检查电压= 3000
    PFIN 检测时间= 0
    PF 最小保险丝熔断电压= 8000
    [电流(二级安全)]
    SoC Chg = 10000
    SoC Chg Time = 0
    SoC DSG = 10000
    SoC DSG 时间= 0
    [温度(二级安全)]
    SOT1通道阈值= 65.0
    SOT1通道时间= 0
    SOT2通道阈值= 65.0
    SOT2通道时间= 0
    SOT1 DSG 阈值= 75.0
    SOT1 DSG 时间= 0
    SOT2 DSG 阈值= 75.0
    SOT2 DSG 时间= 0
    打开热敏电阻=-33.3
    开路时间= 0
    [FET 验证(二级安全)]
    FET 故障限制= 20
    FET 失效时间= 0
    [AFE 验证(二级安全)]
    AFE 校验时间= 0
    AFE 失败限制= 0
    AFE 故障恢复时间= 20
    AFE 初始重试限制= 6
    AFE Init 限制= 20
    [保险丝验证(二级安全)]
    保险丝故障限制= 2
    保险丝故障时间= 0

    [充电温度配置(充电控制)]
    JT1 = 0.0
    JT2 = 12.0
    JT2a = 30.0
    JT3 = 45.0
    JT4 = 55.0
    温度 HYS = 1.0
    [预充电 Cfg (充电控制)]
    预通道电压阈值= 3000
    预通道恢复电压= 3100
    预充电电流= 250
    [充电配置(充电控制)]
    LT Chg Voltage = 12000
    LT Chg Current1 = 250
    LT Chg Current2=250
    LT Chg Current3=250
    ST1通道电压= 16800
    ST1 Chg Current1 = 4000
    ST1 Chg Current2 = 4000
    ST1通道电流3 = 4000
    ST2通道电压= 16800
    ST2通道电流1 = 4000
    ST2通道电流2 = 4000
    ST2通道电流3 = 4000
    HT Chg Voltage = 16760
    HT Chg Current1 = 1100
    HT Chg Current2 = 1100
    HT Chg Current3=1100
    电池电压阈值1 = 3900
    电芯电压阈值2 = 4000
    电芯电压阈值 HYS = 10
    [终端配置(充电控制)]
    维护电流= 0
    锥形电流= 110
    锥形电压= 75
    当前锥形窗口= 40
    TCA 设置%=-1
    TCA 清零%= 95
    FC 设置%=-1
    FC 清除%= 98
    [电池平衡配置(充电控制)]
    最小电芯偏差= 1350
    [充电故障(充电控制)]
    过充电电压= 500
    过充电电压时间= 2
    过充电电流= 500
    过充电电流时间= 2
    过充电电流 Recov = 100
    耗尽的电压= 8000
    耗尽的电压时间= 2
    已耗尽的恢复= 8500
    过充电容量= 300
    过充电恢复= 2.
    CMTO = 10800
    PCMTO = 3600
    充电故障 Cfg = 00
    [外部充电控制(充电控制)]
    CHG 抑制阈值= 0
    CHG 抑制保持时间= 0

    [数据(SBS 配置)]
    REM 上限警报= 300
    REM 能量警报= 4320
    REM 时间报警= 10
    初始化电池模式= 0081
    设计电压= 14800
    规格信息= 0033
    制造日期= 2020年7月7日
    串行 数字 = 4722
    周期计数= 6
    CC 阈值= 500
    CC %= 45
    CF 最大误差限制= 100
    设计容量= 1100
    设计能量= 16280
    制造名称= SYNT
    器件名称= 300
    器件化学特性= Lion
    [配置(SBS 配置)]
    TDA 设置%= 6
    TDA 清除%= 8
    FD 设置%= 2
    FD 清除%= 5
    TDA 设置电压阈值= 5000
    TDA 设置电压时间= 5
    TDA 清除电压= 5500
    FD 设置电压阈值= 5000
    FD 电压时间= 5
    FD 清零电压= 5500

    [制造商数据(系统数据)]
    包装批次代码= 0010
    PCB 批次代码= 0010
    固件版本= 0013
    硬件版本= 0011
    单元格修订= 0010
    [制造商信息(系统数据)]
    制造商 信息0 = 0123456789ABCDEF0123456789ABCDE
    制造商 块1 = 0123456789ABCDEF0123
    制造商 块2 = 0123456789ABCDEF0123
    制造商 块3 = 0123456789ABCDEF0123
    [寿命数据(系统数据)]
    使用寿命最高温度= 62.2.
    终身最低温度=-36.2
    使用寿命最大电池电压= 4597
    使用寿命最小电池电压=-760
    使用寿命最大电池组电压= 16822
    终身最小电池组电压=-2972
    使用寿命最大通道电流= 5842
    使用寿命最大 DSG 电流=-28616
    使用寿命最大通道功率= 51150
    终身最大 DSG 功率=-327550
    Life Max AvgDsg Cur =-7927
    Life Max AvgDsg Poow =-11626
    平均寿命温度= 24.8
    [使用寿命温度样本(系统数据)]
    LT Temp samples = 7730

    [寄存器(配置)]
    运行 Cfg A = 0328
    操作 Cfg B = 2C48
    运行配置 C = 1570
    永久性故障 Cfg = 0000
    永久故障配置2 = 0000
    不可移除 Cfg = 0000
    [AFE (配置)]
    AFE.State_CTL = 00
    SMB 同步命令= FF
    SMB 同步延迟= 50

    [LED 配置(LED 支持)]
    LED 闪光周期= 400
    LED 闪烁周期= 2000
    LED 延迟= 100
    LED 保持时间= 4
    Chg Flash Alarm = 95
    CHG 阈值1 = 26
    CHG 阈值2 = 41
    CHG 阈值3 = 56
    CHG 阈值4 = 71
    CHG 阈值5 = 86
    DSG 闪光报警= 26
    DSG 阈值1 = 0
    DSG 阈值2 = 41
    DSG 阈值3 = 56
    DSG 阈值4 = 71
    DSG 阈值5 = 86
    灌电流= 3
    LCD 频率= 35

    [电源(功率)]
    闪存更新正常电压= 7500
    关断电压= 15200
    关断时间= 240
    电池关断电压= 3770
    电芯关断时间= 240
    充电器存在= 12000
    休眠电流= 75
    总线低电平时间= 5
    校准抑制温度低= 5.0
    校准抑制温度高= 45.0
    睡眠电压时间= 45
    休眠电流时间= 15
    唤醒电流寄存器= 50
    密封装运延迟= 5

    [IT 配置(电量监测)]
    负载选择= 6
    负载模式= 1
    端子电压= 12000
    用户速率-mA =-9000
    用户速率-mW =-200000
    保留 Cap-mAh = 0
    保留 Cap-mWh = 0
    RA 最大增量= 44
    最大红外校正= 400
    瞬态系数充电= 180
    瞬态因子放电= 180
    [电流阈值(电量监测)]
    DSG 电流阈值= 100
    CHG 电流阈值= 160
    退出电流= 10
    DSG 放松时间= 1.
    Chg Relax Time = 6
    [状态(电量监测)]
    Qmax Cell 0 = 1100
    Qmax Cell 1 = 1100
    Qmax Cell 2 = 1100
    Qmax Cell 3 = 1100
    Qmax Pack = 1100
    更新状态= 06
    EOC = 0时的电芯0 Chg DoD
    EOC 时的电池1 Chg DoD = 0
    EOC 时的电芯2 Chg DoD = 0
    EOC 时的电池3 Chg DoD = 0
    Avg I Last Run =-7927
    平均 P 上次运行=-11626
    增量电压= 38
    Max Avg I Last Run =-11918
    最大平均 P 上次运行=-17238

    [R_a0 (Ra 表)]
    Cell0 R_A 标志= 0055
    Cell0 R_A 0 = 6
    Cell0 R_A 1 = 7
    Cell0 R_A 2 = 11
    Cell0 R_A 3 = 10
    Cell0 R_A 4 = 9
    Cell0 R_A 5 = 7
    Cell0 R_A 6 = 9
    Cell0 R_A 7 = 8
    Cell0 R_A 8 = 8
    Cell0 R_A 9 = 7
    Cell0 R_A 10 = 6
    Cell0 R_A 11 = 6
    Cell0 R_A 12 = 9
    Cell0 R_A 13 = 40
    Cell0 R_A 14 = 116
    [R_A1 (Ra 表)]
    CELL1 R_A 标志= 0000
    CELL1 R_A 0 = 6
    CELL1 R_A 1 = 7
    CELL1 R_A 2 = 11
    CELL1 R_A 3 = 10
    CELL1 R_A 4 = 9
    CELL1 R_A 5 = 7
    CELL1 R_A 6 = 9
    CELL1 R_A 7 = 8
    CELL1 R_A 8 = 8
    CELL1 R_A 9 = 7
    CELL1 R_A 10 = 6
    CELL1 R_A 11 = 6
    CELL1 R_A 12 = 9
    CELL1 R_A 13 = 40
    电池1 R_A 14 = 116
    [R_A2 (Ra 表)]
    CELL2 R_A 标志= 0055
    电池2 R_A 0 = 6
    电池2 R_A 1 = 7
    电池2 R_A 2 = 11
    CELL2 R_A 3 = 10
    电池2 R_A 4 = 9
    CELL2 R_A 5 = 7
    电池2 R_A 6 = 9
    电池2 R_A 7 = 8
    电池2 R_A 8 = 8
    电池2 R_A 9 = 7
    CELL2 R_A 10 = 6
    CELL2 R_A 11 = 6
    电池2 R_A 12 = 9
    CELL2 R_A 13 = 40
    电池2 R_A 14 = 116
    [R_A3 (Ra 表)]
    CELL3 R_A 标志= 0000
    电池3 R_A 0 = 6
    电池3 R_A 1 = 7
    电池3 R_A 2 = 11
    CELL3 R_A 3 = 10
    电池3 R_A 4 = 9
    CELL3 R_A 5 = 7
    电池3 R_A 6 = 9
    CELL3 R_A 7 = 8
    电池3 R_A 8 = 8
    电池3 R_A 9 = 7
    CELL3 R_A 10 = 6
    CELL3 R_A 11 = 6
    CELL3 R_A 12 = 9
    CELL3 R_A 13 = 40
    电池3 R_A 14 = 116
    [R_a0x (Ra 表)]
    xCell0 R_A 标志= 0000
    xCell0 R_A 0 = 6
    xCell0 R_A 1 = 7
    xCell0 R_A 2 = 11
    xCell0 R_A 3 = 10
    xCell0 R_A 4 = 9
    xCell0 R_A 5 = 7
    xCell0 R_A 6 = 9
    xCell0 R_A 7 = 8
    xCell0 R_A 8 = 8
    xCell0 R_A 9 = 7
    xCell0 R_A 10 = 6
    xCell0 R_A 11 = 6
    xCell0 R_A 12 = 9
    xCell0 R_A 13 = 40
    xCell0 R_A 14 = 116
    [R_a1x (Ra 表)]
    xCell1 R_A 标志= 0055
    xCell1 R_A 0 = 6
    xCell1 R_A 1 = 7
    xCell1 R_A 2 = 11
    xCell1 R_A 3 = 10
    xCell1 R_A 4 = 9
    xCell1 R_A 5 = 7
    xCell1 R_A 6 = 9
    xCell1 R_A 7 = 8
    xCell1 R_A 8 = 8
    xCell1 R_A 9 = 7
    xCell1 R_A 10 = 6
    xCell1 R_A 11 = 6
    xCell1 R_A 12 = 9
    xCell1 R_A 13 = 40
    xCell1 R_A 14 = 116
    [R_a2x (Ra 表)]
    xCell2 R_A 标志= 0000
    xCell2 R_A 0 = 6
    xCell2 R_A 1 = 7
    xCell2 R_A 2 = 11
    xCell2 R_A 3 = 10
    xCell2 R_A 4 = 9
    xCell2 R_A 5 = 7
    xCell2 R_A 6 = 9
    xCell2 R_A 7 = 8
    xCell2 R_A 8 = 8
    xCell2 R_A 9 = 7
    xCell2 R_A 10 = 6
    xCell2 R_A 11 = 6
    xCell2 R_A 12 = 9
    xCell2 R_A 13 = 40
    xCell2 R_A 14 = 116
    [R_a3x (Ra 表)]
    xCell3 R_A 标志= 0055
    xCell3 R_A 0 = 6
    xCell3 R_A 1 = 7
    xCell3 R_A 2 = 11
    xCell3 R_A 3 = 10
    xCell3 R_A 4 = 9
    xCell3 R_A 5 = 7
    xCell3 R_A 6 = 9
    xCell3 R_A 7 = 8
    xCell3 R_A 8 = 8
    xCell3 R_A 9 = 7
    xCell3 R_A 10 = 6
    xCell3 R_A 11 = 6
    xCell3 R_A 12 = 9
    xCell3 R_A 13 = 40
    xCell3 R_A 14 = 116

    [器件状态数据(PF 状态)]
    已保存 PF 标志1 = 0000
    已保存 PF 标志2 = 0000
    保险丝标志= 00
    PF 电压= 0
    PF C4电压= 0
    PF C3电压= 0
    PF C2电压= 0
    PF C1电压= 0
    PF 电流= 0
    PF 温度= 0.0
    PF 电池 Stat = 00
    PF RC-mAh = 0
    PF RC-10mWh = 0
    PF Chg Status = 0000
    PF 安全状态1 = 0000
    PF 安全状态2 = 0000
    已保存的第一个 PF 标志1 = 0000
    已保存的第一个 PF 标志2 = 0000
    [AFE 寄存器(PF 状态)]
    AFE 状态= 00
    AFE 输出= 00
    AFE 状态= 00
    AFE 函数= 00
    AFE 电池选择= 00
    AFE OLV = 00
    AFE OLT = 00
    AFE SCC = 00
    AFE SCD = 00

    [数据(校准)]
    CC 增益= 0.998
    CC Delta = 0.998
    基准电压= 1225.55
    AFE Pack 增益= 713.78
    CC 偏移=-0.278
    电路板偏移=-104.8
    内部温度偏移= 9.9
    EXT1温度偏移= 0.0
    ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (Calibration)]
    CC 电流= 3000
    电压信号= 16800
    温度信号= 298.0
    CC 偏移时间= 250
    ADC 偏移时间= 32
    CC 增益时间= 250
    电压时间= 1984
    温度时间= 32
    CAL 模式超时= 300
    [温度模型(校准)]
    EXT COef 1 =-28285
    EXT COef 2=20848
    EXT COef 3=-7537
    外部系数4 = 401.2
    外部最小 AD = 0
    外部最高温度= 401.2
    int Coef 1 = 0
    int Coef 2 = 0
    int Coef 3 =-11136
    int Coef 4 = 575.4
    INT 最小 AD = 0
    INT 最高温度= 575.4
    [电流(校准)]
    滤波器= 239
    死区= 75
    CC 死区= 55.0

    我有一个整晚日志文件,它没有表现出这种行为,我认为是因为监测计从来没有睡过。 它有13000多行、所以我不会发布它、只是有趣的部分。 日志显示了我没有提到的其他内容。 我记录了电压、电流、平均电流电池稳压器和 chgstat、希望看到它在 CHG 模式中循环进入和退出。 相反、我看到整个测试的电流为0、 平均电流中偶尔出现尖峰(负)。 由于它未导致本主题中的问题、我选择不解决问题、但因为您问... 下面是开始和一些尖峰、您可以通过样本编号和时间戳来判断其在完整日志中发生的时间。

    e2e.ti.com/.../gplagg.docx

    e2e.ti.com/.../overnightlog.docx

    启动

    Bq EVSW 版本:bq20z655-R1 v0.03为0.9.80
    器件:bq20z655-R1、FW 版本:V0_03_BLD0004
    2020年10月8日下午5:10:29

    设计容量:1100mAh
    设计电压:14800mV
    规格信息:0033十六进制
    制造日期:2020年7月7日
    序列号:4722
    制造商名称:SYNT
    器件名称:300
    器件化学:Lion

    样本戳记~经过的电压电流 AvgCurrs BattStat OpStat ChgStat
    1 5:10:33 PM 0 16767 0 00C0 8447 0400
    2 5:10:37 PM 4 16767 0 00C0 8447 0400
    3 5:10:41 PM 8 16766 0 00C0 8447 0400
    4 5:10:46 PM 13 16766 0 00C0 8447 0400
    5 5:10:50 PM 17 16766 0 00C0 8447 0400
    6 5:10:54 PM 21 16767 0 00C0 8447 0400
    7 5:10:59 PM 26 16766 0 00C0 8447 0400
    8 5:11:03 PM 30 16767 0 00C0 8447 0400
    9 5:11:07 PM 34 16766 0 00C0 8447 0400
    10 5:11:12 PM 39 16766 0 00C0 8447 0400
    11 5:11:16 PM 43 16766 0 00C0 8447 0400
    12 5:11:20 PM 47 16766 0 00C0 8447 0400
    13 5:11:24 PM 51 16766 0 00C0 8447 0400
    14 5:11:29 PM 56 16767 0 00C0 8447 0400
    15 5:11:33 PM 60 16766 0 00C0 8447 0400
    16 5:11:37 PM 64 16766 0 00C0 8447 0400
    17 5:11:42 PM 69 16766 0 00C0 8447 0400
    18 5:11:46 PM 73 16766 0 00C0 8447 0400
    19 5:11:50 PM 77 16766 0 00C0 8447 0400
    20 5:11:55 PM 82 16766 0 00C0 8447 0400
    21 5:11:59 PM 86 16766 0 00C0 8447 0400
    22 5:12:03 PM 90 16767 0 00C0 8447 0400
    23 5:12:07 PM 94 16766 0 00C0 8447 0400
    24 5:12:12 PM 99 16766 0 00C0 8447 0400
    25 5:12:16 PM 103 16766 0 00C0 8447 0400
    26 5:12:20 PM 107 16766 0 00C0 8447 0400
    27 5:12:25 PM 112 16766 0 00C0 8447 0400
    28 5:12:29 PM 116 16766 0 00C0 8447 0400
    29 5:12:33 PM 120 16766 0 00C0 8447 0400
    30 5:12:38 PM 125 16766 0 00C0 8447 0400
    31 5:12:42 PM 129 16766 0 00C0 8447 0400
    32 5:12:46 PM 133 16766 0 00C0 8447 0400
    33 5:12:50 PM 137 16766 0 00C0 8447 0400
    34 5:12:55 PM 142 16766 0 00C0 8447 0400
    35 5:12:59 PM 146 16766 0 00C0 8447 0400
    36 5:13:03 PM 150 16766 0 00C0 8447 0400
    37 5:13:08 PM 155 16766 0 00C0 8447 0400
    38 5:13:12 PM 159 16766 0 00C0 8447 0400
    39 5:13:16 PM 163 16766 0 00C0 8447 0400
    40 5:13:21 PM 168 16766 0 00C0 8447 0400
    41 5:13:25 PM 172 16766 0 00C0 8447 0400
    42 5:13:29 PM 176 16766 0 00C0 8447 0400
    43 5:13:33 PM 180 16766 0 00C0 8447 0400
    44 5:13:38 PM 185 16766 0 00C0 8447 0400
    45 5:13:42 PM 189 16766 0 00C0 8447 0400
    46 5:13:46 PM 193 16766 0 00C0 8447 0400
    47 5:13:51 PM 198 16766 0 00C0 8447 0400
    48 5:13:55 PM 202 16766 0 00C0 8447 0400
    49 5:13:59 PM 206 16766 0 00C0 8447 0400
    50 5:14:04 PM 211 16766 0 00C0 8447 0400

    ***** 平均电流尖峰*****

    4117 10:05:30 PM 17697 16749 0 00C0 8447 0400
    4118 10:05:34 PM 17701 16749 0 00C0 8447 0400
    4119 10:05:38 PM 17705 16749 0 00C0 8447 0400
    4120 10:05:43 PM 17710 16749 0 00C0 8447 0400
    4121 10:05:47 PM 17714 16749 0 00C0 8447 0400
    4122 10:05:51 PM 17718 16749 0 00C0 8447 0400
    4123 10:05:56 PM 17723 16749 0 00C0 8447 0400
    4124 10:06:00 PM 17727 16749 0 00C0 8447 0400
    4125 10:06:04 PM 17731 16749 0 00C0 8447 0400
    4126 10:06:08 PM 17735 16749 0 00C0 8447 0400
    4127 10:06:13 PM 17740 16749 0 00C0 8447 0400
    4128 10:06:17 PM 17744 16749 0 00C0 8447 0400
    4129 10:06:21 PM 17748 16749 0 00C0 8447 0400
    4130 10:06:26 PM 17753 16748 0 00C0 8443 0400
    4131 10:06:30 PM 17757 16748 0 00C0 8443 0400
    4132 10:06:34 PM 17761 16748 0 00C0 8443 0400
    4133 10:06:39 PM 17766 16748 0 00C0 8443 0400
    4134 10:06:43 PM 17770 16748 0 00C0 8443 0400
    4135 10:06:47 PM 17774 16748 0 00C0 8443 0400
    4136 10:06:52 PM 17779 16749 0 00C0 8443 0400
    4137 10:06:56 PM 17783 16749 0 00C0 8443 0400
    4138 10:07:00 PM 17787 16749 0 00C0 8443 0400
    4139 10:07:05 PM 17792 16749 0 00C0 8443 0400
    4140 10:07:09 PM 17796 16749 0 00C0 8443 0400
    4141 10:07:13 PM 17800 16749 0 00C0 8443 0400
    4142 10:07:18 PM 17805 16749 0 00C0 8443 0400
    4143 10:07:22 PM 17809 16749 0 00C0 8443 0400
    4144 10:07:26 PM 17813 16749 0 00C0 8443 0400
    4145 10:07:30 PM 17817 16748 0 00C0 8443 0400
    4146 10:07:35 PM 17822 16749 0 00C0 8443 0400
    4147 10:07:39 PM 17826 16749 0 00C0 8443 0400
    4148 10:07:43 PM 17830 16749 0 00C0 8443 0400
    4149 10:07:48 PM 17835 16748 0 -43 00C0 8443 0400
    4150 10:07:52 PM 17839 16748 0 -33 00C0 8443 0400
    4151 10:07:56 PM 17843 16748 0 -25 00C0 8443 0400
    4152 10:08:01 PM 17848 16749 0 -19 00C0 8443 0400
    4153 10:08:05 PM 17852 16749 0 -14 00C0 8443 0400
    4154 10:08:09 PM 17856 16749 0 -10 00C0 8443 0400
    4155 10:08:13 PM 17860 16749 0 -8 00C0 8443 0400
    4156 10:08:18 PM 17865 16749 0 -6 00C0 8443 0400
    4157 10:08:22 PM 17869 16749 0 -4 00C0 8443 0400
    4158 10:08:26 PM 17873 16749 0 -3 00C0 8443 0400
    4159 10:08:31 PM 17878 16748 0 -2 00C0 8443 0400
    4160 10:08:35 PM 17882 16748 0 -2 00C0 8443 0400
    4161 10:08:39 PM 17886 16749 0 -1 00C0 8443 0400
    4162 10:08:44 PM 17891 16749 0 -1 00C0 8443 0400
    4163 10:08:48 PM 17895 16749 0 -1 00C0 8443 0400
    4164 10:08:52 PM 17899 16748 0 -1 00C0 8443 0400
    4165 10:08:56 PM 17903 16748 0 00C0 8443 0400
    4166 10:09:01 PM 17908 16748 0 00C0 8443 0400
    4167 10:09:05 PM 17912 16748 0 00C0 8443 0400
    4168 10:09:09 PM 17916 16748 0 00C0 8443 0400
    4169 10:09:14 PM 17921 16748 0 00C0 8443 0400
    4170 10:09:18 PM 17925 16748 0 00C0 8443 0400
    4171 10:09:22 PM 17929 16748 0 00C0 8443 0400
    4172 10:09:27 PM 17934 16748 0 00C0 8443 0400
    4173 10:09:31 PM 17938 16748 0 00C0 8443 0400
    4174 10:09:35 PM 17942 16749 0 00C0 8443 0400
    4175 10:09:39 PM 17946 16748 0 00C0 8443 0400
    4176 10:09:44 PM 17951 16748 0 00C0 8443 0400
    4177 10:09:48 PM 17955 16749 0 00C0 8443 0400
    4178 10:09:52 PM 17959 16748 0 00C0 8443 0400
    4179 10:09:57 PM 17964 16748 0 00C0 8443 0400
    4180 10:10:01 PM 17968 16748 0 00C0 8443 0400
    4181 10:10:05 PM 17972 16749 0 00C0 8443 0400
    4182 10:10:10 PM 17977 16748 0 00C0 8443 0400
    4183 10:10:14 PM 17981 16749 0 00C0 8443 0400
    4184 10:10:18 PM 17985 16748 0 00C0 8443 0400
    4185 10:10:23 PM 17990 16749 0 00C0 8443 0400
    4186 10:10:27 PM 17994 16749 0 00C0 8443 0400
    4187 10:10:31 PM 17998 16748 0 00C0 8443 0400
    4188 10:10:35 PM 18002 16749 0 00C0 8443 0400
    4189 10:10:40 PM 18007 16748 0 00C0 8443 0400
    4190 10:10:44 PM 18011 16748 0 00C0 8443 0400
    4191 10:10:48 PM 18015 16748 0 00C0 8443 0400
    4192 10:10:53 PM 18020 16748 0 00C0 8443 0400
    4193 10:10:57 PM 18024 16748 0 00C0 8443 0400
    4194 10:11:01 PM 18028 16748 0 00C0 8443 0400
    4195 10:11:06 PM 18033 16748 0 00C0 8443 0400
    4196 10:11:10 PM 18037 16748 0 00C0 8443 0400
    4197 10:11:14 PM 18041 16748 0 00C0 8443 0400
    4198 10:11:19 PM 18046 16748 0 00C0 8443 0400
    4199 10:11:23 PM 18050 16749 0 00C0 8443 0400
    4200 10:11:27 PM 18054 16749 0 00C0 8443 0400
    4201 10:11:31 PM 18058 16748 0 00C0 8443 0400
    4202 10:11:36 PM 18063 16748 0 00C0 8443 0400
    4203 10:11:40 PM 18067 16748 0 00C0 8443 0400
    4204 10:11:44 PM 18071 16748 0 00C0 8443 0400
    4205 10:11:49 PM 18076 16748 0 00C0 8443 0400
    4206 10:11:53 PM 18080 16749 0 00C0 8443 0400
    4207 10:11:57 PM 18084 16748 0 00C0 8443 0400
    4208 10:12:02 PM 18089 16748 0 00C0 8443 0400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    您可以在此处以 zip 格式共享整个日志文件、或直接将其拖放到 BQEVSW 输出的方式、与.csv 格式相比、更难查看 docx 文件。

    我相信 BQEVSW 中有一个扫描功能、您在记录时可能需要关闭、这可能会导致类似这样的电流尖峰。

    正如我之前提到的、如果您使用的是同一个芯片、并且除了电路板偏移之外几乎是相同的.gg 文件、那么问题很可能是硬件问题。 我会比较这两个原理图、并确保测量仪表的输入端没有噪声。

    此致、

    Wyatt Keller