请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 主题中讨论的其他器件:TPS63001、 TPS63002、
目前、我有2个稳压器为我们的产品(TPS63001和 TPS63002)提供3V3和5V 电源。 我将电池充电器更改为 BQ24295、并看到一些人将 PMID 线路上的升压模式用作5V 稳压器。 我有几个问题:
- TPS63002有96%的缺陷、但 PMID 线有90%。 就实际情况而言、这会产生很大的影响吗? 1800mAh 3V7电池。
- PMID 线路是否可用作5V 稳压器?
-在默认设置下、当产品由电池供电时、PMID 线路提供5.1V 电压、但当插入 USB 电缆为电池充电时、PMID 线路上的输出电压会降至4.75V 左右。 电压是否会始终像这样下降、或者是否有寄存器设置允许 PMID 线路输出5V 电压、而不管电池是否正在充电?
提前感谢、
Sukhvir