This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:PMID 的注册表设置

Guru**** 1132250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63002, BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930836/bq24295-registry-settings-for-pmid

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件:TPS63001TPS63002

目前、我有2个稳压器为我们的产品(TPS63001和 TPS63002)提供3V3和5V 电源。 我将电池充电器更改为 BQ24295、并看到一些人将 PMID 线路上的升压模式用作5V 稳压器。 我有几个问题:

- TPS63002有96%的缺陷、但 PMID 线有90%。 就实际情况而言、这会产生很大的影响吗? 1800mAh 3V7电池。

- PMID 线路是否可用作5V 稳压器?

-在默认设置下、当产品由电池供电时、PMID 线路提供5.1V 电压、但当插入 USB 电缆为电池充电时、PMID 线路上的输出电压会降至4.75V 左右。 电压是否会始终像这样下降、或者是否有寄存器设置允许 PMID 线路输出5V 电压、而不管电池是否正在充电?

提前感谢、

Sukhvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukhvir、

    根据充电器的工作模式、PMID 将在 充电模式下由 VBUS 供电、或在 OTG 模式下由电池 VBAT 供电。 在模式转换期间、PMID 电压可能会暂时变化。 没有可防止此行为的寄存器位。

    谢谢、

    宁。