请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
在测试我的电量监测计 bq28z610-R1时、看到 bqstudio 有一些不明确的行为:
温度报告为35、9°C、原始数据为0x0C13 (上图)。 据我所知、原始数据是0...65k (0.1°K)之间的无符号整数(基于 sluuc81.pdf)
因此、原始数据会转换为十进制3091。 但我如何才能从3091到35,9°C?
注意:使用外部温度传感器检查了35、9°C 的温度值、因此该值是正确的。