This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:bqstudio 中的温度报告

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931120/bq28z610-r1-temperatur-reporting-in-bqstudio

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

在测试我的电量监测计 bq28z610-R1时、看到 bqstudio 有一些不明确的行为:

温度报告为35、9°C、原始数据为0x0C13 (上图)。 据我所知、原始数据是0...65k (0.1°K)之间的无符号整数(基于 sluuc81.pdf)

因此、原始数据会转换为十进制3091。 但我如何才能从3091到35,9°C?

注意:使用外部温度传感器检查了35、9°C 的温度值、因此该值是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我解决了我的问题:

    0°C = 273、15K

    所以:

    3091.

    >309,1K

    >309,1K-273,15K

    = 35、95°C