你好。。。
我正在使用 LM2733 IC 设计3W 的直流/直流升压转换器。
输入电压:12V
输出电压:36V
输出电流:100mA
根据 webench 参考文献查找所附的基本电路设计
我们需要根据 CISPR22规范满足此设计的 EMI/EMC 要求。
请建议您需要进行哪些电路改进才能通过 EMI 测试。
等待有价值的回复。
e2e.ti.com/.../4555.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。。。
我正在使用 LM2733 IC 设计3W 的直流/直流升压转换器。
输入电压:12V
输出电压:36V
输出电流:100mA
根据 webench 参考文献查找所附的基本电路设计
我们需要根据 CISPR22规范满足此设计的 EMI/EMC 要求。
请建议您需要进行哪些电路改进才能通过 EMI 测试。
等待有价值的回复。
e2e.ti.com/.../4555.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf
您好、Zack、
希望您在这种流行的新冠疫情期间表现良好。
感谢您的宝贵响应。
我将在 SW 与接地之间添加 RC 缓冲器。
我应该放置 RC 缓冲器和铁氧体磁珠的大约值是多少?
除此之外、我还在输出二极管上添加了 RC 缓冲器、在输入和输出电容器上添加了高频率100pf 电容器。
除此之外、我还会提出任何建议、因为我现在要发布最终的 PCB。
我面临的主要问题是、在100MHz 频率下、其他制造 IC 的辐射发射测试噪声水平为70dbuv/m。
等待您的反馈。
大家好、Tanvir、
合适的 RC 缓冲器值与布局相关。 不同的布局具有不同的 PCB 寄生效应、因此您必须根据以下应用手册对其进行调整:
e2e.ti.com/.../6131.Minimizing-Ringing-at-the-Switch-Node-of-a-Boost-converter.pdf
您好、Zack、
感谢您的指导。
e2e.ti.com/.../7563.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdfPlease添加了所有可能的符合 EMI 标准的规定后、请查看原理图。
根据许多应用手册、我将铁氧体磁珠值设置为4.7uH。
等待您的回复。
谢谢、
Tanvir