This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733的 EMI/EMC 支持

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930069/lm2733-emi-emc-support-for-lm2733

器件型号:LM2733

你好。。。

我正在使用 LM2733 IC 设计3W 的直流/直流升压转换器。

输入电压:12V

输出电压:36V

输出电流:100mA

根据 webench 参考文献查找所附的基本电路设计

我们需要根据 CISPR22规范满足此设计的 EMI/EMC 要求。

请建议您需要进行哪些电路改进才能通过 EMI 测试。

等待有价值的回复。

e2e.ti.com/.../4555.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    感谢您选择 TI 升压转换器。

    有几个有助于改善 EM/EMC 的有用提示:1. 请遵循数据表中建议的布局。 这将产生很大的影响。 2.在 SW 引脚上保留一个 RC 缓冲器以连接到 GND。 如果原始电路无法通过 CISPR22标准、请放置一个合适的 RC 缓冲器电路。 3.在输出端放置铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    希望您在这种流行的新冠疫情期间表现良好。

    感谢您的宝贵响应。

    我将在 SW 与接地之间添加 RC 缓冲器。

    我应该放置 RC 缓冲器和铁氧体磁珠的大约值是多少?

    除此之外、我还在输出二极管上添加了 RC 缓冲器、在输入和输出电容器上添加了高频率100pf 电容器。

    除此之外、我还会提出任何建议、因为我现在要发布最终的 PCB。

    我面临的主要问题是、在100MHz 频率下、其他制造 IC 的辐射发射测试噪声水平为70dbuv/m。

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    合适的 RC 缓冲器值与布局相关。 不同的布局具有不同的 PCB 寄生效应、因此您必须根据以下应用手册对其进行调整:

    e2e.ti.com/.../6131.Minimizing-Ringing-at-the-Switch-Node-of-a-Boost-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的指导。

    e2e.ti.com/.../7563.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdfPlease添加了所有可能的符合 EMI 标准的规定后、请查看原理图。

    根据许多应用手册、我将铁氧体磁珠值设置为4.7uH。

    等待您的回复。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    请将铁氧体磁珠放在输出电容器后面。