This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:VIN 和 Vout 之间的压降很大

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930498/tps2547-drop-voltage-between-vin-and-vout-is-large

器件型号:TPS2547

大家好、

根据我们的测试,Vout–Vin = 0.3V (@1.3A,温度= 25°C)。 请帮助检查压降为何如此高。

您能否帮助您对这个问题提供一些见解?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanpeng、

    您在哪里测量 VIN 和 VOUT 电压? 为了在器件上实现精确的压降、您需要尽可能靠近 VIN 和 VOUTpins 进行测量