Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1
大家好、
我的客户现在使用 UCC21750-Q1来驱动他们的新 IGBT 模块、您能不能帮助建议将哪个电容值连接到 FLT 引脚和 GN?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1
大家好、
我的客户现在使用 UCC21750-Q1来驱动他们的新 IGBT 模块、您能不能帮助建议将哪个电容值连接到 FLT 引脚和 GN?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
Benjamin、
我们没有最大电容器规格。
FLT 引脚为开漏输出。 它在内部是一个 NMOS、漏极连接到引脚。 (数据表的图8.2如下所示)
一个大于100pF 的电容器 是可以的、但不是太大。 较小的100pF 电流放电很快、但对于较大和较大的电容、由于放电时的"峰值"电流更像是较大的直流电流、损坏 FLT/RDY NMOS 的可能性会增加。 另一个重要事项是、由于 ABS、请确保不要使用真正的低上拉电阻器。 流入 RDY/FLT 的电流的最大条件为20mA
我认为6x220pF 可能还可以、但我建议客户减少它、最多只需使用一两个。 从我的角度来看、实际上不需要这么大的电容。 它会通过 RC 延迟大幅降低 FLT/RDY 信号的速度、这对我来说没有好处。
如果可能、建议客户最多只安装1个或2个电容器、但即使没有、也不应对器件造成任何损害。
有关 FLT/RDY 内部 NMOS 规格的其他信息、请参阅此处的数据表、并复制如下。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21750.pdf#page=10
如有任何其他问题、请告诉我。
最好
Dimitri