This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:建议将哪个电容值连接到 FLT 引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930212/ucc21750-q1-suggestion-of-which-value-of-capacitor-could-be-connected-to-flt-pin

器件型号:UCC21750-Q1

大家好、

 我的客户现在使用 UCC21750-Q1来驱动他们的新 IGBT 模块、您能不能帮助建议将哪个电容值连接到 FLT 引脚和 GN?  

 期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    如果您指的是 FLT 和 GND 之间的电容值、则客户可以使用~100pF 的值、但并非严格要求。

    建议 也与客户分享我们的 EVM 原理图。

    如果对此有任何其他问题、请告知我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

     实际上已经向客户提供了原理图和 PCB 布局文件。

     目前、客户使用 了6 220pF 并联电容器、  并对 FLT 引脚的电流能力过压和可能导致损坏的问题表示了关注、 您是否可以分享有关 FLT 引脚架构模型的评论、该模型可以使用最大电容器?

     期待您的评论、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我们没有最大电容器规格。

    FLT 引脚为开漏输出。 它在内部是一个 NMOS、漏极连接到引脚。 (数据表的图8.2如下所示)

    一个大于100pF 的电容器 是可以的、但不是太大。 较小的100pF 电流放电很快、但对于较大和较大的电容、由于放电时的"峰值"电流更像是较大的直流电流、损坏 FLT/RDY NMOS 的可能性会增加。 另一个重要事项是、由于 ABS、请确保不要使用真正的低上拉电阻器。 流入 RDY/FLT 的电流的最大条件为20mA

    我认为6x220pF 可能还可以、但我建议客户减少它、最多只需使用一两个。 从我的角度来看、实际上不需要这么大的电容。 它会通过 RC 延迟大幅降低 FLT/RDY 信号的速度、这对我来说没有好处。

    如果可能、建议客户最多只安装1个或2个电容器、但即使没有、也不应对器件造成任何损害。

    有关 FLT/RDY 内部 NMOS 规格的其他信息、请参阅此处的数据表、并复制如下。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21750.pdf#page=10

    如有任何其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri