This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:UVLO &放大器;原理图审阅

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM25119, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928357/lm5060-uvlo-schematic-review

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM25119LM5069

你(们)好

1、已经使用工具进行计算、后来得到了一个设置值表、
  由于目前实际测量的最低电压无法在8.4V 下导通、
  它与认知下限 UVLO = 7.59V 稍有不同。
  因此、我想问一下、对于过压和欠压保护、应该查看哪个值? 高或低?

典型过流阈值是否意味着最低电压下的 OCP 阈值?

请帮助我们查看 原理图 LM5060和 LM25119

e2e.ti.com/.../C6939_5F00_B_5F00_SCH_5F00_PWRIN.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的支持!

    LM5060的 OCP 精度取决于外部 FET 的 RDS_ON 变化。   有关更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../657559。 如果您需要预处理过载保护和短路保护、我建议您使用 LM5069。

    如果您希望继续使用 LM5060、请向我发送已填充的设计表以供审核。  

    请为 LM25119发布单独的螺纹 、因为它属于不同的产品系列。

    e2e.ti.com/.../slvc667c.zip

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rkaesh

    LM5060 sch。 封装、谢谢

    e2e.ti.com/.../1261.C6939_5F00_B_5F00_SCH_5F00_PWRIN.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    原理图看起来不错。 您能否与我分享您用于查看和评论的设计表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rkaesh

    您是指 Excel 文件?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LM5060-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_C6939_5F00_200211-_847607892C67_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1、对于过压和欠压保护、我应该查看哪个值? 高或低?

    1A)典型值应用作基准。 但是、考虑到批次间的差异、阈值可以在设计表中更改最小值和最大值之间的任何位置

    典型过流阈值是否意味着最低电压下的 OCP 阈值?

    2A)典型值对应于室温、以及电流限制公式中所有参数的典型值  

    请帮助我们查看 原理图  LM5060

    3A)原理图和设计看起来不错。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、Rakesh