主题中讨论的其他器件: LM25119、 LM5069
你(们)好
1、已经使用工具进行计算、后来得到了一个设置值表、
由于目前实际测量的最低电压无法在8.4V 下导通、
它与认知下限 UVLO = 7.59V 稍有不同。
因此、我想问一下、对于过压和欠压保护、应该查看哪个值? 高或低?
典型过流阈值是否意味着最低电压下的 OCP 阈值?
请帮助我们查看 原理图 LM5060和 LM25119
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
1、已经使用工具进行计算、后来得到了一个设置值表、
由于目前实际测量的最低电压无法在8.4V 下导通、
它与认知下限 UVLO = 7.59V 稍有不同。
因此、我想问一下、对于过压和欠压保护、应该查看哪个值? 高或低?
典型过流阈值是否意味着最低电压下的 OCP 阈值?
请帮助我们查看 原理图 LM5060和 LM25119
您好、Gareth、
感谢您的支持!
LM5060的 OCP 精度取决于外部 FET 的 RDS_ON 变化。 有关更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../657559。 如果您需要预处理过载保护和短路保护、我建议您使用 LM5069。
如果您希望继续使用 LM5060、请向我发送已填充的设计表以供审核。
请为 LM25119发布单独的螺纹 、因为它属于不同的产品系列。
此致、Rakesh
您好、Rkaesh
LM5060 sch。 封装、谢谢
您好、 Rkaesh
您是指 Excel 文件?
谢谢
您好、Gareth、
1、对于过压和欠压保护、我应该查看哪个值? 高或低?
1A)典型值应用作基准。 但是、考虑到批次间的差异、阈值可以在设计表中更改最小值和最大值之间的任何位置
典型过流阈值是否意味着最低电压下的 OCP 阈值?
2A)典型值对应于室温、以及电流限制公式中所有参数的典型值
请帮助我们查看 原理图 LM5060
3A)原理图和设计看起来不错。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、Rakesh