This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIR

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928512/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bir

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170PMP8740

各位专家、您好!

我们有 LM5170EVM-Bir 、我们希望在一种模式下使用 ISETD、即在升压模式下使用 ISETA (外部电压环路)、在另一种模式下使用 ISETA (即降压模式)。

请给出建议

此致、

Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasan、您好!

    请解释为什么有必要这样做。

    我需要澄清一下、器件在每次启动时是否能够在这些功能之间进行更改、或者您是否需要移除输入电压才能在这种功能之间进行切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我们致力于 PMP8740 (相移同步降压转换器)和 LM5170板之间的电流共享

    LM5170板将在高峰时段共享所需总功率的30%、为此、我们需要在升压模式下使用 CC 功能。 我们希望在此模式下使用 ISETD。

    在正常工作负载期间、PMP8740和 LM5170板将以降压模式为电池充电。 我们希望在此模式下(此模式下为 ETA)使用模拟外部电压环路。

    希望我能清楚说明。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    是的、您可以使用 ISETD、但它最终会进入 ISETA。  如果仔细阅读数据表、ISETD 将由 IC 转换为 ISETA、然后 IC 将通过 ISETA 调节电感器电流。  

    是因为升压模式的控制信号来自数字电路吗?  如果是、您可以使用两级 RC-RC 滤波器将 PWM 控制信号直接转换为直流电压、并将其直接馈送到 ISETA、而不是使用 ISETD 引脚。   这可以为您提供更快的响应时间、因为 ISETD 至 ISETA 可能很慢(请参阅数据表 ISETD 至 ISETA 转换讨论)。

    希望这能澄清。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们现在面临一个不同的问题。 请参考下面的草图;

    我们感应电流-i_in、根据该电流启用/禁用 LM5170板。 例如、 当 I_IN 低于特定阈值时、我们会为电池充电、如果超过阈值、我们会禁用电路板。

    当负载缓慢打开/关闭时、工作正常、但当负载快速打开/关闭时、nFault 变为低电平、控制器进入关断模式。

    我们通过短接 MOSFET (Q5、Q6、Q8和 Q9)来禁用 BRKG/BRKS。

    控制器关闭模式的原因可能是什么?

    请尽快提出建议。

    此致、

    Anbarasan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anbarasan、

    它听起来很奇怪、因为 nFAULT 引脚在运行期间只能由外部信号拉低。 检查连接 nFAULT 的信号线、并查看是否存在意外下拉 nFAULT 的噪声。  一旦 nFAULT 为低电平、它将闭锁 IC。

    此外、您应该将跳线接头置于 J3、以禁用故障检测功能。  那么、除了外部信号外、任何内部警报都不会下拉 nFAULT。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 问题已解决。

    最初、我们使用 UVLO 引脚打开/关闭双向板(保持使使能引脚不变)、这反过来使控制器电源 VCC 打开/关闭。  在这种情况 下、当负载电阻立即打开/关闭时、VCC 的欠压检测电路变为激活状态(电路板接通、VCC 小于8V)、控制器进入关断模式。

    稍后、我们保持 UVLO 引脚不变、并使用使能引脚打开/关闭控制器、问题得到解决。

    此致、

    Anbarasan R