你好
我的客户使用 UCC28070设计了无桥 PFC。
但在操作过程中会产生震颤的声音。
我附加了波形和原理图
测试条件
输入电压:100VAC
输出电压:390V
输出电流:2.6A
如何减少颤抖的声音?
e2e.ti.com/.../7534.Waveform.zipe2e.ti.com/.../8422.Schematic.pdf
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我的客户使用 UCC28070设计了无桥 PFC。
但在操作过程中会产生震颤的声音。
我附加了波形和原理图
测试条件
输入电压:100VAC
输出电压:390V
输出电流:2.6A
如何减少颤抖的声音?
e2e.ti.com/.../7534.Waveform.zipe2e.ti.com/.../8422.Schematic.pdf
此致。
您好 Louis、
如果您查看 scope_10.png、您将在交流输入过零附近的输入电流波形上看到较大的电流尖峰。
我认为这是导致系统中音频噪声的原因。
您可以通过在 ZCD1和 ZCD2电流感应信号上添加一个小的直流失调电压来消除此尖峰。
如果您在 VCC (12V)和 ZCD1节点之间添加一个169欧姆电阻器、则会在 ZCD1中添加一个250mV 的失调电压。
此外、从 VCC 到 ZCD2的另一个169欧姆电阻器。
如果您这样做、尖峰将被消除、并且将在过零处创建一个小死区。
这应消除 PFC 的音频噪声。
此致
John